享智能
消费升级代表着新的消费群体——新富裕群体的产生且壮大,对于人居环境和居住体验的要求也越来越高。随着家居各类电器越来越丰富,控制器也越来越多,人们追求更统一、简洁和便捷的交互体验。这是一个万物互联的时代,约克水系统中央空调在给人们带来舒适健康的同时,可轻松对接智能家居系统,实现手机或者平板电脑远程控制室内温湿度及洁净度的调节。人未到家,空调新风系统先启,家中老人小孩无忧,智能防护功能为稳定运行保驾护航。空调、地暖一键控制,操作方便。通过采集人们使用过程中的大数据,了解用户的使用习惯及偏好,诸如舒适体感范围、使用峰谷期等,通过特定数学模型算法进行模糊运算,智能调控设备的运行参数,使整个系统维持舒适且节能的动态平衡状态。
我们致力于为人们提供一种新的生活方式!
江森自控的愿景是创造一个更安全、舒适和可持续发展的世界!






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)