OpenBlue企业管理平台:为企业提供优秀的解决方案
旨在监控和管理设备、环境以及企业的智能解决方案
有助于开展管理和实现可视化
有助于提升能效和节省资源
有助于进行分析和采取行动
下载白皮书,ROI革命:提高员工生产力,推动技术投资,以了解您的建筑投资如何影响您的基线,并改变您最重要的资产——人员的生产力。 注册下载白皮书
无论您如何管理能源,我们都有您的关键绩效指标数据。企业管理平台会对您总体的能源使用情况和能源的来源进行追踪、管理和分析,包括:热能、水能、电能存储和碳能。通过使用人工智能和机器学习,能源管理应用程序使您能够预测能源使用情况,并相应地进行优化。
通过自动的可视化功能“查看”数据,可针对您的设施、资产和运营提供全新的视角。借助企业管理平台及其数据可视化工具,您可以自行定义仪表板,从而以自己希望看到的样式显示希望跟踪的指标。我们为您提供关于预测、排序、执行、分析、管理、查询和共享的高级功能。
从整体上考虑与各个设施或地点相关的成本(包括能源、人力、基础设施、资本支出),为您提供极为有效的方法,便于您了解和管理企业。这款应用程序为您提供了一个更好、更全面的视角,以及更好管理盈利和可持续性的方法。
这款应用程序使用故障检测和诊断功能来帮助您优化每项资产的性能和所需的维护计划(从冷冻水厂到特定空间的舒适度)。您可以生成并追踪工作单,检查设备故障趋势,并直接与租户和客户沟通。这款应用有助于您收集数据、制定决策以及采取行动。
使用空间性能应用程序有助于您深入挖掘并全面了解空间,从而制定关于资源管理的最佳决策。从收集数据开始,以便您更好地了解空间及其实际使用方式。例如,发现未被充分利用的空间,或进一步了解会议室超额预订等问题。
数据和企业管理平台可以方便地为租户提供一个了解其消费情况的窗口,便于您准确地向他们收取能源使用费用。企业管理平台的租户管理应用程序允许租户对数据和信息进行实时操作。
使用自助服务应用程序,您可以分享及展示关于能源和可持续发展方面的信息和进展,并通过在大厅、电梯、食堂和其他空间中展示的高可视性图形来启发、吸引及通知利益相关者。企业管理平台汇聚了大量数据;您可以利用自助服务应用程序来分享及展示这些数据。
当员工和访客感到舒适时,他们的工作效率和专注度会提高。自行控制照明和温度,以及进行导航、预订房间、找同事等……所有这些都可以通过住户的智能手机得以实现。这样可以把控制权交到用户手中,并将通话次数降到最低。
Rohit:设施经理
目标:保持他的居住者健康、快乐和富有成效;优化空间
考虑因素:设备,停车场,安全,照明,空气质量,以及一切与他的建筑相关的因素。
故障诊断(FDD)汇总故障报告。该报告显示,两个空气处理单元(AHUs)在下班后运行,终端线路上有少量的空气侧高压故障。
维护管理应用程序在Rohit到达工作地点时创建两个工作单,并检查连接到高压故障的AHUs过滤器和减震器。工作指令将派一名技术人员去修理污浊的过滤器和损坏的执行器。
手机应用程序允许居住者控制自己的照明和温度,还可以在移动设备上导航和预订建筑空间。当居住者感到舒适时,他们的工作效率更高。你的房客舒服吗?
Rohit为运营团队面试一位新候选人。在面试过程中,罗希特从一个发生故障的VAV盒中拿出一份趋势报告,请应聘者对情况进行诊断。
Javier:物业经理/业主
目标:在优化空间和降低成本的同时,让他的居住者保持健康、快乐和富有成效。
考虑因素:建筑成本,投资回报率,健康,租户满意度,朝着目标的进展,安全性
财务健康应用程序创建一个建筑记分卡,这样Javier可以做一个月度评估他的投资组合。为了更深入地了解建筑的成本和回报,Javier从应用程序中取出财务KPI卡来跟踪公用事业消耗、空间和基础设施、人员和服务以及资本支出。
物业经理/业主:租户管理应用程序允许简单的视图来验证租赁到期日期和下载最新的账单。当您授权租户使用自动化工具时,请准确开具发票并影响租赁费率。租户:管理您自己的消费,并对数据和信息进行实时操作。
空间性能应用程序告诉你,当房间或空间被充分利用或过度利用。是时候增加酒店办公室了?是时候添加更多的协作空间了?用数据做决定。
Javier回顾他的定制建筑健康仪表盘。他设置了小工具来跟踪二氧化碳水平、舒适度、租户满意度和相对湿度。病态的建筑综合症已经引起了人们的关注,所以Javier通过仪表盘和自定义故障做出了积极的努力来保持他的建筑健康。
实现企业转型
当前,越来越多的设施使用数字技术来进行连接,并通过合适的平台和工具生成数据,从而让您可以基于这些数据制定决策。江森自控企业管理平台具备有助于企业实现转型的优势,包括持续优化、信息收集和数据可视化。了解世界上最大的房地产集团之一如何成功地确保其在印度的领先设施的运营效率和租户满意度。
下载案例分析
智能体验和空间性能
员工只有感觉舒适了才能高效工作。通过手机程序应用,我们扩展了企业管理平台的触达范围,让楼宇内的用户能够控制温度、灯光等环境因素,并通过智能手机方便地找到并预定空间或发布维护请求。
更多信息





















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)