以更智慧的方式打造更加智慧的实验室
科学研究重在精度和准确度。为了营造有利于科学发展的良好环境,建设关键任务型设施可发挥举足轻重的作用。有人说改变生活的健康解决方案是研究实验室带来的一种高效且智能的副产品,这么说并不为过。
然而,打造独立、先进的实验室是一项既昂贵又繁琐的任务。随着越来越多的组织倾向于采用共享空间模型的“智慧实验室”,因此解决设备过度使用或空间分配效率低下等问题迫在眉睫。
而这正是江森自控智慧实验室的用武之地:为您提供精湛的专业知识和定制化的解决方案,助力您打造具有竞争力的优质实验室。
易于整合
智慧实验室解决方案对任何基础架构或服务提供商而言都是不可知的,这意味着它可以利用实验室内现有的传感器来收集信息并提供以前无法实现的洞见。
全面的方法
收集实验室内关于空间、设备和环境的分析和洞见,帮助科学家和实验室管理人员做出明智的决策,以提高实验室的效率和效果。
前所未有的洞见
该软件平台从各种实验室来源(如徽章、资产跟踪器等)收集实时数据,以提供有关用户移动、关键设备的利用率和运行时间以及微气候识别等方面的洞见。
关于您实验室的全新洞见
实时制定实验室配置决策
提供与空间重新配置有关的实时反馈。
优化设备库存
掌握数据,了解需要或不需要哪些设备。
检测微气候
检测超出范围并对实验产生影响的温度变化,打造理想工作场所,让员工感到舒适以提高工作效率。
快速找到关键项
通过实时查看各移动资产,省去了四处寻找手推车、移液器和其他常用物品的时间。
最大限度地延长研究时间
通过江森自控智慧实验室应用程序提供的以数据为驱动的洞见,用户可以根据设备的使用频率对其进行优化。此外,该应用程序的 API 集成还有助于获得设备利用率数据,以及为设备预订系统提供了实时可用性。在不延长科学家工作时间的情况下,这有助于他们就重新定位设备和有效管理实验室日程表做出明智决定。
改善工作流程
这款应用程序根据各类设备的使用情况提供智能数据,从而提升实验室的运行效率。这样做有助于根据设备的位置和分配给设备的空间来简化工作流程。通过按正确的顺序定位设备,科学家可以消除在设备之间穿梭的多余时间,进而提高工作效率。
提高协作
江森自控智慧实验室能轻而易举地促成有效的合作项目向前推进。该解决方案通过统计“邻近事件”来衡量协作情况,并使用元数据来了解协作的类型。这些信息有助于衡量协作计划的有效性,并为未来更好的科学发展设计更富竞争力的路线图。
提高安全性
这款软件超越了检测进出实验室人员的功能。它可以检测是否有未授权人员进入,防止未授权人员在高度敏感区域驻留,并可以跟踪高价值资产是否已被未授权人员移出指定区域。其安全功能还可以检测在正常工作时间以外单独操作的工作人员,并提供帮助或紧急援助选项,从而改善设施内的健康和安全。






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)