Johnson Controls Companion手机应用程序
提高工作效率的新方法
建筑的目的是将人们聚集在一起,其中包括工人、管理者、思想家、实干家、医生、教师、学员等。但只有将人们聚集在一起,并使他们变得更具生产力、更有创造力以及更有效时,真正的奇迹才会发生。而要实现这一目的,就需要提供一个舒适、合适的环境。现在,您可以让住户能轻松管理周围环境。
江森自控推出了手机应用程序:这是一款简单易用的智能手机应用程序,使您的住户能够处理各种与建筑相关的日常问题。从调整供暖和照明到安排会议室和设施,该应用程序为住户提供了更多的控制权,让您的建筑变得更智能、更高效。
智慧建筑
集成和自动化
提高生产力
由数据驱动,由应用程序控制
数据是所有智能建筑的核心所在(包括设施中每个联网的摄像头、传感器、设备和系统产生的数据,以及外部来源的数据等),这些数据经过积累在数据平台上发挥重要作用。我们使用江森自控企业管理平台实现数据驱动型智能化。企业管理平台将数据转化为新的实用工具和效率来源,应用程序借助数据以各种方式赋能用户。
使用手机应用程序,只需在智能手机上轻轻点击几下,即可轻松完成预定位置、自定义环境条件以及导航到特定空间等操作。随时掌握建筑内发生的最新事件,时刻与联系人保持联络等等——所有功能都可通过这款应用程序实现,并且已集成到微软Outlook中。这里有您需要的一切,可帮助您轻松地开展工作、访问或学习......
主要特点
遵循您的方式工作
- 调节温度和照明控制,自定义您的空间
- 打造舒适的共享空间
- 配置实时、直接、舒适的控制(而不是被动反馈)
预订合适的位置
- 使用平面图预订公用办公位置
- 快速查看预订信息,可重新预订
- 使用可选的办公室自助服务亭,为访客和员工预定公用办公位置
预订房间
- 在了解内部便利设施、容量和当前/未来可用性的情况下预定会议室。
- 预订即时会议,只需轻点几下即可开展简短对话
- 在会议方面,在日历应用程序和手机应用程序之间实现同步
- 精简日程摘要,快速浏览您的日程
找到您要联系的人
- 查看不同位置的联系人信息,包括根据联系人状态信息,确定其当前是在建筑内还是已经外出。
- 将联系人纳入自定义组中,以方便活动邀请
- 标记您的常用联系人
在路上
- 享受导航服务,而无需支付费用和维护信标
- 通过最短路径或走廊路径,定位和导航到特定地标、办公位置或会议室
- 遵循地图或文本形式的路线指示
- 放大/缩小楼层地图以查看高层区域或办公位置的详细信息
保持联系,掌握最新动态
- 随时了解与您所在位置相关的活动
- 在应用程序被卸载或关闭的情况下,也可以通过短信方式接收重要的紧急通知
- 在应用程序中“报平安”
快速解决问题(服务台)
- 直接通过应用程序快速提交与IT、设施或管理事项等相关的票证
- 通过上传可选的位置扫描件和照片,快速共享问题的详细信息
- 作为管理员随时掌握过渡票证信息
开启智能化生活
智慧建筑带来了如此多的灵活性,以至于一时间不知从何说起。在江森自控,我们可以帮助您踏上数字化转型之旅。我们将携手共创未来,将所有房间打造成极具个性化的空间。
临时用户可以使用灵活的手机应用程序,与所访问的地方(包括办公室、酒店套房、医院、体育场或竞技场等)进行互动。这款功能强大的应用程序使您的建筑团队密切关注关键区域(如机房和服务器室等)。工作人员可以查看实时视频、输入服务票证以及查看设备和区域历史记录。工作人员可以通过移动设备完成诸如拍摄泄漏照片和提交维修票据等工作。






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)