利用云技术简化门禁控制
江森自控托管门禁控制解决方案为您提供一种一体化、灵活而智能的方式,以便利用云技术和基于网络的易用型界面对设施中的每一个出入点进行管理。通过一个强大、易于管理的数据包即可获得我们优秀的门禁控制解决方案的所有功能和特性。我们开创性地使用可随时联网的面板来连接任何规模和复杂程度的设施,从而实现了灵活的远程管理和方便的配置。
基于云端
通过基于网络的简易应用程序进行门禁控制,凭证可靠,安全放心。
可量身定制
通过一个网络界面对门禁控制进行配置,满足您的设施、人员和财产的独特需求。
智能
收集宝贵数据,然后通过人们出入您的机构或校园的方式来生成商业智能。
通过基于云端的安全方法简化安防
江森自控电子门禁控制解决方案让您能够集中控制自己的安防系统,以便管理设施中的所有门禁点并生成实用数据,进而推动商业智能和洞察的发展。如果您选择托管解决方案,那么您就可以通过将云端作为基础设施来实现灵活性并节约成本。
- 托管门禁控制解决方案可根据任何规模的商业机构或企业进行量身定制
- 轻松为多个设施联网
- 通过任何网络浏览器在线管理远程设施
- 即时告知关键事件,呈现完整的访问历史
- 通过网络浏览器提供有凭证的可靠访问
- 实时管理用户权限和群组门禁控制
- 通过集中监测中心进行视觉验证
江森自控托管门禁控制解决方案大幅度地简化了您的安防基础设施。
托管电子门禁控制解决方案的关键要素
基于云端的权限和凭证管理
对员工和访客的凭证进行远程管理。
门控制器
控制并驱动门边的所有门禁控制装置。
电子/无线锁
固定/锁定/打开门。
控制软件
包括安防与活动管理、网络与移动应用程序,以及报告。






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)