托管和管理式安防
功能强大的云端解决方案,迎合特定业务需求
hattrix 结合一流的门禁控制和云端管理技术,专为解决安防管理难题而设计。借助 hattrix,用户能够在网络界面上的 EntraPass 安防管理软件和/或 EntraPass Go Pass 和 EntraPass Go Install 移动应用程序的帮助下,从任何地方对门禁控制进行管理。hattrix 提供丰富的功能组合,可帮助交易商/集成商创造经常性月收入并打造绝佳的实时最终用户体验,进而保护其业务、资产和人员 - 同时减少资源并加大控制力度。
经济高效
与传统解决方案相比,基础设施和培训成本有所降低
节省时间和精力
大多数任务可远程进行管理,仅需极少培训。
综合全面
解决方案众多,提供端到端技术和业务支持。






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)