IP 摄像头
功能丰富的监控解决方案,适于众多应用包括室内外应用
摄像头是视频监控系统的必要组成部分。系统必须配备这些摄像头才能对基础设施的方方面面进行监测。我们的 Illustra 系列高分辨率 IP 摄像头具备各种观察角度,包括水平视角和走廊模式。它们是零售商店、商业建筑、医疗设施、银行等机构的理想选择。另外,我们的摄像头还具备众多高级功能,例如内置 IR 照明、强大的视频压缩技术、位移探测等,可最大限度地发挥您的安防系统的功效。
更敏锐的捕捉功能
能够在距摄像头 1000 英尺以内以更快的速度识别可疑活动。
精细的视觉效果
每英尺的像素密度有所增加,打造清澈明朗的图像和视频效果。
走廊模式
在传统横向格式视野受限的情况下拍摄相应区域内的视频。






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)