美国经典节能改造案例——帝国大厦综合改造
在2006年,帝国大厦业主建立了一套升级方案,以重新定位和利用帝国大厦。 2008年,能源改造项目被列为重中之重。
- 重新定位世界最著名的办公大楼这一战前资产。
- 证明或反证能源效率改造的经济可行性。
- 体现差异化服务和社会责任,使与其他建筑相区别并吸引租户。
- 为既有建筑建立一个可复制的能效改造模式。
帝国大厦共102层,面积295万平方尺,每年游客400万人次,每年的能源成本1100万美元,峰值电力需求的9.5MW。
节能改造措施:
- 对原有的6514扇双层隔热玻璃窗进行翻新,提高隔热功能,过程包括增加涂漆和补充氪气和氩气
- 在建筑外围的散热器后面安装了超过6000个隔热层
- 制冷设备改造项目包括升级4个工业电动式制冷机组,以及升级控件,变速驱动器和主回路旁路
- 利用全新空气处理设备,将现有恒定体积的设备更换为带有变频驱动风扇的空调设备
- DCC控制系统升级
- 通风系统安装二氧化碳传感器,控制新风
- 提供访问在线的能源消耗和基准信息
江森自控突破性的节能改造降低了38.4%的能源开销,减少的碳排放量达10.5万公吨,就好比在路上减少了20,000台车,创造一个透明的、可复制的、定量的、成本合理的能效再投资示范工程。






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)