Metasys
楼宇自控系统 控无止境
确保可靠性,加速脱碳,为人工智能赋能的未来做好准备
Metasys 将您的楼宇系统统一在一个安全、直观的平台上,即使在最关键的任务环境中也能提供长期价值。研究表明,您的楼宇自动化系统 (BAS) 可能会影响高达 80% 的楼宇生命周期成本。
借助 Metasys,您可以通过标准化的工作流程和高达 40% 的升级速度来最大限度地延长正常运行时间、加强网络安全保护并降低成本。Metasys 在全球 54,000 多个项目地点(包括实验室、数据中心、制药和医院环境)广受信赖,是楼宇自动化领域值得信赖的领导者。
让您随时了解最新资源
提高能源独立性、系统韧性、灵活性和可扩展性
Metasys 16.0 延续了我们服务终身客户的承诺。
查看我们的最新增强功能:
- 原生服务器冗余支持连续运行 - 无需专用硬件或第三方解决方案
- 系统每一层都内置了网络安全,在加强保护的同时简化了合规性;符合 IEC 62443-4-2 标准,为欧盟网络弹性法案做准备
- 通过 ASHRAE 指南 36 ,包含40多个水侧和 64 个空气侧故障检测和故障诊断规则,节省高达 30% 的能源
- 能源管理套件增加了新的报告、视图类型和 EPBD 就绪仪表板,节省了 20 多个小时的前期工程设计时间
- 每台服务器支持 1,300 个 IP 设备和 65,000 个对象,提高了可扩展性
确保关键任务型建筑运营不会错过任何一个节拍
随着建筑系统变得越来越复杂,对运营也越来越重要,Metasys 通过内置冗余帮助您确保正常运行时间。这不仅仅是传统的备份。
从多个服务器监控和命令引擎,即使在意外事件期间也能实现无缝控制。标准配置消除了对专用硬件和软件的需求,
每个项目站点最多可节省40小时/37000美元的工程费用。
让我们向您展示它是如何工作的。
为您的设施量身定制的演示。
了解您如何管理能源,以及在哪些方面可以节省能源
使用开箱即用的能源管理套件,应对不断上涨的能源成本和日益严格的碳排放限制。简单的三次点击配置可为您的整个企业启动仪表板和高级分析。其功能包括集成的室内空气质量监测和报告工具,以符合建筑物能源绩效指令 (EPBD) 的全球合规性。 节省 18 小时的前期工程时间,并获得即时洞察,节省高达 30% 的能源。
满足不断变化的劳动力需求
一代老员工即将退休,下一代员工期望获得简单、强大的用户体验。一流的 Metasys 用户界面提供多语言选项、移动访问、简约的仪表板以及轻松的编辑和定制。
故障检测和故障诊断等选项会创建每日打卡清单来指导员工。
将人工工程减少多达 80%,从而节省时间和金钱。
快速且经济高效地升级
借助 Metasys 升级快速通道工具,将升级时间从 3 至 5 天缩短至 4 小时。
指导您的团队完成结构化的工作流,该工作流标记潜在的阻碍因素并确认升级准备情况。
对于使用旧显卡的 Metasys 用户,正在按地区推出可将转换时间缩短 60% 的新工具。
满足严格的合规性和安全要求
Metasys 是面临严格合规性和报告要求的运营商的首选楼宇自动化系统。
- 烟雾控制系统已通过 UL 864 第 10 版认证。
- Metasys for Validated Environments(经验证环境的 Metasys)提供可追溯的电子记录、签名和带有时间戳的审计跟踪。
- 平均动温报告支持遵守产品存储法规。
- 包括支持BACnet 19 、IEC 62443-4-2 SL2 合规性和 EPBD 报告支持。
- 凭借网络健康仪表板和网络安全最佳实践,Metasys 满足所有现有的网络安全要求,无论是政府还是私人机构。
主要特点
通过直观的导航和仪表板,使日常任务更快、更清晰、更有影响力。基于浏览器的操作允许您从任何设备管理系统。
将 Metasys 扩展到任何楼宇或园区,每台服务器支持 1,300 台设备和 65,000 个对象,从而将基础架构成本降低多达 60%。与多种技术和品牌无缝集成。
生命周期管理门户提供互联软件工具集,帮助您以最高效率设计、配置和维护楼宇资产。在整个建筑生命周期内简化 Metasys系统管理、维护和优化。
Metasys楼宇自控系统最优升级攻略
关于 Metasys 的常见问题
-
什么是 Metasys
Metasys 是领先的楼宇自动化系统 (BAS),将 HVAC、照明、安防和消防系统集成到一个安全平台上。作为行业领导者,Metasys 使设施管理人员能够轻松监控建筑系统性能,提高能源效率和脱碳,并确保建筑使用者安全、舒适和高效。
-
我需要特殊软件才能访问 Metasys 吗?
您可以使用基于 Web 的界面从任何设备操作 Metasys,无需特殊的软件或插件。
-
Metasys 的安全性如何?
Metasys 使用零信任技术、加密通信和网络安全最佳实践,满足所有现有的网络安全要求,无论是政府还是私人。您可以确信互联系统是安全的,可以保护人员、数据和运营。
-
我能否将其他供应商的设备与 Metasys 集成?
能的。Metasys 拥有真正开放的架构,让您能够无缝集成第三方设备和技术。将所有内容集中在一个平台上,使设施管理更轻松。此外,Metasys 每台服务器可支持 1,300 台设备和 65,000 个对象,比同类系统高出 60%,从而将基础架构成本降低 60%。
-
Metasys 服务于多大规模的建筑?
Metasys 具有高度可扩展性,可服务于从小型办公楼到大型多站点园区以及数据中心、医院和大学等复杂设施的一切。
-
Metasys 好用吗?
是的!Metasys 用户界面无与伦比,操作直观。我们观察了真正的设施经理的日常工作,以创建一个与您的工作方式相匹配的界面。它旨在缩短学习曲线、简化导航并指导您的团队取得成果。






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)