- 江森自控中国
- Metasys楼宇自控系统最优升级攻略
Metasys楼宇自控系统最优升级建议
Metasys服务器最优升级

楼宇自控系统服务器软件版本需要高于或者等于网络引擎的版本
如能提供注册邮件或系统注册号(SN/AOMS号):
- 若需进行 Metasys Server软件版本升级,可订购后缀为“-6”的 Metasys Server软件升级包,如:MS-ADSLA5U-6、MS-ADS05U-6、MS-ADX10U-6。
- 若需进行 Metasys Server产品升级,可订购后缀为“-8”的 Metasys Server软件升级包,如:MS-ADS05U-8、MS-ADX10U-8。请注意,MS-ADSLA5U-0 不支持 Metasys Server 产品升级。
如无法提供注册邮件或系统注册号(SN/AOMS号):
- 无论是 Metasys Server软件版本升级还是产品升级,均可订购后缀为“-0”的 Metasys Server软件,如:MS-ADSLA5U-0、MS-ADS05U-0、MS-ADX10U-0。但需要注意,MS-ADSLA5U-0 不支持 Metasys Server产品升级。
网络引擎升级最优攻略

- 建议先核查网络引擎的当前状态及初始固件版本,再根据实际情况选择最经济的升级方案。
- 如果网络引擎的初始版本低于5.2,则需直接采购 M4-SNE/SNC 系列产品,并同时购买最新版服务器软件进行升级。
- 以下型号网络引擎(如 MS-NCE25xx-0,MS-NAE35xx/45xx-1,MS-NAE35xx/45xx-2,MS-NAE55xx-2)若初始版本高于 5.2,可将引擎版本升级至 9.0。如硬件运行良好,无需更换设备。
- 型号为 MS-NAE55xx-0 或 MS-NAE55xx-1 的网络引擎不支持 Gen4 平台升级,建议替换为 M4-SNE 系列产品,并同时采购最新版服务器软件。
- 型号为 MS-NAE55xx-3 的网络引擎可升级引擎版本至 9.0 及以上版本,也可选择用 M4-SNE 系列产品替换,并确保服务器软件版本高于或等于现有版本。
- 对于 MS-NIE 系列网络引擎,虽初始版本高于 5.2,升级后将不再支持集成功能,请根据需求选择是否升级。
微软CE6停止更新时间: Apr-10-2018;微软WES停止更新时间: Jan-8-2019;微软WES7停止时间: Oct-13-2020
现场控制器升级攻略
- 全新的Metasys系列通用控制器、VAV 箱控制器及输入/输出扩展模块均无缝接入新的 Metasys 系统。
- DX系列,FX系列及FEC系列控制器如出现故障,可选用Gen4控制器替代。
- Gen4控制器支持当时主流通讯协议,同时也包括 BACnet 和 N2协议,用于现场控制器的连接与管理。
- 采用 LON 通讯协议控制器,建议整体同步替换为当前主流通讯协议的控制器,以保证系统稳定运行。






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)