确保可靠性,加速脱碳,为人工智能赋能的未来做好准备

Metasys 将您的楼宇系统统一在一个安全、直观的平台上,即使在最关键的任务环境中也能提供长期价值。研究表明,您的楼宇自动化系统 (BAS) 可能会影响高达 80% 的楼宇生命周期成本。

借助 Metasys,您可以通过标准化的工作流程和高达 40% 的升级速度来最大限度地延长正常运行时间、加强网络安全保护并降低成本。Metasys 在全球 54,000 多个项目地点(包括实验室、数据中心、制药和医院环境)广受信赖,是楼宇自动化领域值得信赖的领导者。

让您随时了解最新资源

Future of BAS Document Cover

白皮书

BAS 的未来

Open Protocol Document Cover

指导 

Metasys – 开放协议为何如此重要

EMS Document Cover

宣传册

能源管理套件

提高能源独立性、系统韧性、灵活性和可扩展性

Metasys 16.0 延续了我们服务终身客户的承诺。
查看我们的最新增强功能:

  • 原生服务器冗余支持连续运行 - 无需专用硬件或第三方解决方案
  • 系统每一层都内置了网络安全,在加强保护的同时简化了合规性;符合 IEC 62443-4-2 标准,为欧盟网络弹性法案做准备
  • 通过 ASHRAE 指南 36 ,包含40多个水侧和 64 个空气侧故障检测和故障诊断规则,节省高达 30% 的能源
  • 能源管理套件增加了新的报告、视图类型和 EPBD 就绪仪表板,节省了 20 多个小时的前期工程设计时间
  • 每台服务器支持 1,300 个 IP 设备和 65,000 个对象,提高了可扩展性

确保关键任务型建筑运营不会错过任何一个节拍

Mission-Critical-Building-Ops

随着建筑系统变得越来越复杂,对运营也越来越重要,Metasys 通过内置冗余帮助您确保正常运行时间。这不仅仅是传统的备份。

从多个服务器监控和命令引擎,即使在意外事件期间也能实现无缝控制。标准配置消除了对专用硬件和软件的需求,

每个项目站点最多可节省40小时/37000美元的工程费用。

让我们向您展示它是如何工作的。
为您的设施量身定制的演示。

预约演示

了解您如何管理能源,以及在哪些方面可以节省能源

使用开箱即用的能源管理套件,应对不断上涨的能源成本和日益严格的碳排放限制。简单的三次点击配置可为您的整个企业启动仪表板和高级分析。其功能包括集成的室内空气质量监测和报告工具,以符合建筑物能源绩效指令 (EPBD) 的全球合规性。 节省 18 小时的前期工程时间,并获得即时洞察,节省高达 30% 的能源。

See-how-managing-energy-can-save
Address-changing-workforce-needs

满足不断变化的劳动力需求

一代老员工即将退休,下一代员工期望获得简单、强大的用户体验。一流的 Metasys 用户界面提供多语言选项、移动访问、简约的仪表板以及轻松的编辑和定制。

故障检测和故障诊断等选项会创建每日打卡清单来指导员工。

将人工工程减少多达 80%,从而节省时间和金钱。

快速且经济高效地升级

借助 Metasys 升级快速通道工具,将升级时间从 3 至 5 天缩短至 4 小时。

指导您的团队完成结构化的工作流,该工作流标记潜在的阻碍因素并确认升级准备情况。

对于使用旧显卡的 Metasys 用户,正在按地区推出可将转换时间缩短 60% 的新工具。

Upgrade quickly and cost-effectively

获取 Metasys 的优势

宣传单页 

对于承包商:简化工作流程

宣传单页 

对于楼宇运营商:提高可靠性和生产力

宣传单页 

适合所有人:立即实现 BAS 现代化的 5 个理由

Meet stringent compliance and security requirements

满足严格的合规性和安全要求

Metasys 是面临严格合规性和报告要求的运营商的首选楼宇自动化系统。

  • 烟雾控制系统已通过 UL 864 第 10 版认证。
  • Metasys for Validated Environments(经验证环境的 Metasys)提供可追溯的电子记录、签名和带有时间戳的审计跟踪。
  • 平均动温报告支持遵守产品存储法规。
  • 包括支持BACnet 19 、IEC 62443-4-2 SL2 合规性和 EPBD 报告支持。
  • 凭借网络健康仪表板和网络安全最佳实践,Metasys 满足所有现有的网络安全要求,无论是政府还是私人机构。

主要特点

Monitor and building icon
行业领先的用户体验

通过直观的导航和仪表板,使日常任务更快、更清晰、更有影响力。基于浏览器的操作允许您从任何设备管理系统。

Mobile phone and shield icon
开放性和灵活性

将 Metasys 扩展到任何楼宇或园区,每台服务器支持 1,300 台设备和 65,000 个对象,从而将基础架构成本降低多达 60%。与多种技术和品牌无缝集成。

Scalability icon
生命周期价值

生命周期管理门户提供互联软件工具集,帮助您以最高效率设计、配置和维护楼宇资产。在整个建筑生命周期内简化 Metasys系统管理、维护和优化。

Wings Case Study

Metasys 激励着三重认证的酒店综合体,将舒适与可持续性融合

当比利时的The Wings综合体优先考虑舒适、健康和可持续性时,Metasys带来了更多益处。

阅读此案例

Metasys楼宇自控系统最优升级攻略

升级改造

关于 Metasys 的常见问题

  • 什么是 Metasys 

    Metasys 是领先的楼宇自动化系统 (BAS),将 HVAC、照明、安防和消防系统集成到一个安全平台上。作为行业领导者,Metasys 使设施管理人员能够轻松监控建筑系统性能,提高能源效率和脱碳,并确保建筑使用者安全、舒适和高效。

  • 我需要特殊软件才能访问 Metasys 吗?

    您可以使用基于 Web 的界面从任何设备操作 Metasys,无需特殊的软件或插件。

  • Metasys 的安全性如何?

    Metasys 使用零信任技术、加密通信和网络安全最佳实践,满足所有现有的网络安全要求,无论是政府还是私人。您可以确信互联系统是安全的,可以保护人员、数据和运营。

  • 我能否将其他供应商的设备与 Metasys 集成?

    能的。Metasys 拥有真正开放的架构,让您能够无缝集成第三方设备和技术。将所有内容集中在一个平台上,使设施管理更轻松。此外,Metasys 每台服务器可支持 1,300 台设备和 65,000 个对象,比同类系统高出 60%,从而将基础架构成本降低 60%。

  • Metasys 服务于多大规模的建筑?

    Metasys 具有高度可扩展性,可服务于从小型办公楼到大型多站点园区以及数据中心、医院和大学等复杂设施的一切。

  • Metasys 好用吗?

    是的!Metasys 用户界面无与伦比,操作直观。我们观察了真正的设施经理的日常工作,以创建一个与您的工作方式相匹配的界面。它旨在缩短学习曲线、简化导航并指导您的团队取得成果。

补充Metasys的额外选项

用你值得信赖的产品来构建你的BAS。选择那些你知道能向Metasys传递重要数据的组件,增强控制,实现健康的建筑、净零和利润目标。

Metasys

阀门与执行器

获取合适的温度、压力和流量解决方案,打造真正动态的建筑系统。

Metasys

传感器

高精度的暖通空调传感器在无线联网、联网和非联网解决方案中都能带来成本节约。

Metasys

温控器

通过全系列的商业和住宅温控器,让舒适和控制既方便又经济实惠。

立即预约 Metasys 销售

Metasys 旨在不断更新,在保护您的投资的同时,着眼于未来增加功能。了解如何利用我们简化、合规、具有网络弹性的楼宇自动化系统高效管理楼宇基础设施。填写表格以开始使用。

请阅读我们的 隐私声明 我们的隐私声明说明了我们如何保护和管理您的个人数据。通过填写此表单并提交您的信息,即表示您已阅读、理解并接受我们的隐私条款以及我们的 Cookie 条款。