重新进入、重新使用和重新构想建筑的解决方案和能力

image_text_credit_card_istock-1223169557

江森自控致力于帮助社区应对新型冠状病毒肺炎疫情的挑战并重新开放。我们的宗旨是提供建筑解决方案,帮助提高住户安全,同时提高设施效率。

需要考虑的重要因素:

  • 重新开放建筑需要哪些准备工作?
  • 如何保障建筑和建筑内人员的安全和健康?
  • 有哪些能够降低运营成本并提高建筑效率的机会?
  • 如何确保建筑的灵活性和弹性,以便应对未来出现的各种问题,包括疫情和替代性工作环境等?

创建面向未来的高性能设施

我们在规划、设计、施工和运营等方面拥有丰富的经验,是您理想的技术合作伙伴。

重新开放您的建筑

当您面向员工和访客做好重新开放建筑的准备时,请采取必要措施确保环境安全,并确保业务的良性运转。

重新开放解决方案

调整楼宇自动化(BAS)系统、照明系统和安防系统

检查机械设备和生命安全系统

使用消毒照明解决方案对空气进行消毒

开展安全、合规和风险检查

保障建筑内空气流通、温度和湿度合宜

审查并更新入住数据和时间表

联系我们

保障居住者安全

考虑各种不同的工作方式、入住率的变化以及员工与员工、员工与访客和员工与建筑之间的互动情况。通过筛查、追踪、消毒和证件管理等办法相结合的方式,为居住者提供安全的空间和建筑环境。

安全、健康的环境解决方案

室内空气质量

  • 管理空气流动
  • 检测和识别污染物
  • 管理空气过滤与通风
  • 使用消毒照明及过滤解决方案对空气进行消毒

维护健康和安全

  • 使用热像仪进行预防性筛查
  • 提供 "非接触式 "进入通道
  • 管理居住者和访客证件
  • 监测社交距离
  • 使用分析技术进行接触者追踪
  • 管理工作、会议和协作空间

经济高效地运营

如今,降低成本和提高运营效率的需求比以往任何时候都更加重要。建筑内部空间的远程服务和管理可以促进设施的经济、高效、持续运营。

敬请访问我们的 远程监控管理页面

  • 远程监控和维护运营
  • 启动预防性和预测性维护项目
  • 优化能源效率
  • 充分利用灵活的融资解决方案

联系我们

弹性/灵活的支持

帮助您的建筑做好准备,应对未来可能出现的各种问题,例如疫情和病例激增等,同时优化建筑基础设施,打造灵活、弹性、动态的空间。

弹性/灵活的运营解决方案

  • 确保基础设施做好应对“疫情”或其他紧急情况的准备
  • 创建可根据需要灵活调整的设施和空间
  • 部署能源和运营节约策略

联系我们

promo_bar_webinars_buildings

重新开放我们的建筑网络研讨会系列

欢迎加入我们每周一次的小组讨论,与设施领域专家们共同探讨重新进入建筑的解决方案和策略。随着疫情限制措施的逐步解除,企业领导者正在评估在保障员工和客户安全的前提下,全面复产复工的方式。这些网络研讨会系列将围绕建筑系统如何助力实现复工复产目标展开探讨并给出答案。

未来网络研讨会和录音