重新进入、重新使用和重新构想建筑的解决方案和能力
江森自控致力于帮助社区应对新型冠状病毒肺炎疫情的挑战并重新开放。我们的宗旨是提供建筑解决方案,帮助提高住户安全,同时提高设施效率。
需要考虑的重要因素:
- 重新开放建筑需要哪些准备工作?
如何保障建筑和建筑内人员的安全和健康?
- 有哪些能够降低运营成本并提高建筑效率的机会?
- 如何确保建筑的灵活性和弹性,以便应对未来出现的各种问题,包括疫情和替代性工作环境等?
创建面向未来的高性能设施 我们在规划、设计、施工和运营等方面拥有丰富的经验,是您理想的技术合作伙伴。
保障建筑内居住者的安全和健康
考虑各种不同的工作方式、入住率的变化以及员工与员工、员工与访客和员工与建筑之间的互动情况。通过筛查、追踪、消毒和证件管理等办法相结合的方式,为居住者提供安全的空间和建筑环境。
安全、健康的环境解决方案
室内空气质量
- 管理空气流动
- 检测和识别污染物
- 管理空气过滤与通风
- 使用消毒照明及过滤解决方案对空气进行消毒
维护健康和安全
- 使用热像仪进行预防性筛查
- 提供 "非接触式 "进入通道
- 管理居住者和访客证件
- 监测社交距离
- 使用分析技术进行接触者追踪
- 管理工作、会议和协作空间
提供灵活、弹性的设施
帮助您的建筑做好准备,应对未来可能出现的各种问题,例如疫情和病例激增等,同时优化建筑基础设施,打造灵活、弹性、动态的空间。
弹性/灵活的运营解决方案
- 确保基础设施做好应对“疫情”或其他紧急情况的准备
- 创建可根据需要灵活调整的设施和空间
- 部署能源和运营节约策略






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)