健康建筑:重新进入、重新使用、重新构想。

江森自控正在重塑工作场所。从洁净空气、接触者追踪、社交距离监控等高级功能,到改善居住者生活的互联互通、个性化客户体验,我们始终致力于在员工复产复工时改变他们对工作场所的看法。我们始终秉持以人为本的精神,通过一系列先进的数据驱动技术和流程,持续拓展空间可能。

OpenBlue 职场 概述

工作场所必须足够安全,并且给人以安全感。此外,工作场所必须能够提供充足的安全保障,且更具可持续性。为此,我们推出了OpenBlue数字化平台来助力您实现上述重要目标。我们将您的空间打造成有活力、能呼吸的智能化场所,在这里,我们可以实现每一个数据接触点的自动化操作,从而为您的员工和企业提供更好的体验。
ob_workplace_imagetext_overview
ob_workspace_overview_safety_security

安全保障

  • 社交距离监控和接触者追踪
  • 提供洁净空气和改善工作场所的卫生条件
  • 实时定位并完善访客监控
  • 保护工作场所网络安全,降低网络风险
  • 改进告警通知/可寻址通知 
  • 非接触式访问
  • 标准操作流程合规性
  • 人员密度管理 

ob_workspace_overview_sustainability

可持续性

  •  可持续的工作场所
  • 减少能源开支
  • 智能化员工管理
  • 公用事业需求管理
  • 高效的工作场所 
  • 预测性维护
  • 简化资产管理
  • 优化资源利用 

ob_workspace_overview_experience

体验

  • 提高租户生产力
  • 充满活力、氛围轻松的工作场所
  • 增强租户体验
  • 提高空间利用率
  • 灵活的工作场所基础设施
  • 提高租户舒适度
  • 减少运营开支
  • 发热健康监控
  • 增强租户安全性

ob_workplace_social_distance

聚焦:社交距离监控和接触者追踪

我们不断改进工作环境,以满足当前和未来的需求。确保所有进入工作场所的人员的健康和安全是我们的首要任务。江森自控自动化社交距离监控和接触者追踪系统不仅能够协助工作场所做好复产复工准备,而且能够助力保障员工的健康和安全--不仅是现在,还有未来,让所有人都能真正安心无虞。

复工复产途径

这是为空间注入活力的方法。我们的客户现在可以通过应用建筑的内外部数据来系统地运营和管理建筑,由此改善居住体验、提供坚实的安全保障,并树立深远的可持续影响。
bts_image_china_openblue_picture2_1380x1308
feature

社交距离监控

实时告警能够助力呈现社交距离问题和热点问题,以改善行为和管理合规性,让员工和访客感到安心。

feature

社交距离告警

社交距离告警可自动生成,并准确定位问题发生的地点和需要采取的行动。

feature

接触者追踪报告

社交距离报告支持定制化调整,以确保其在任何环境或情况下都能够发挥最佳作用。

ob_workplace_social_distance_feature4

接触者追踪热图

使用热点图可以直观呈现感染传播风险较高的地点。

OpenBlue 职场 支持许多其他业务功能,这些功能可以通过软件启用:

返回办公室

新冠病毒肺炎疫情过后的工作场所规划和敏捷实施。

A maintenance worker scrolling on a tablet

空间利用

优化建筑空间的使用率。

Two men in animated discussion, while one holds a tablet

分析

工作流程和协作分析。

Close-up of a person working on a laptop

安防

限制区域进入告警,以及基于分区规划和规则对访客进行追踪。

A female maintenance engineer looking a tablet

健康和安全

支持单工监控,包括紧急按钮和建筑安全疏散。

Two women looking through a window

资产追踪与利用

准确跟踪重要设备的使用情况和位置。

附加功能:人员使用和聚集情况、数字审计跟踪、现有应用程序集成

OpenBlue 职场

桌面传感器、顶置人员计数器、门禁系统和视频监控系统(CCTV)都具备社交距离监控能力,但实际监控能力非常有限。OpenBlue Workplace支持出色的端到端集成功能,可生成更稳健、更可操作的数据。
Workplace

比较解决方案分析

feature

手机应用程序为建筑用户提供无缝体验

我们的使命是通过提高用户满意度和提高生产力来创造价值。这就是我们始终致力于通过每一个版本扩展Companion产品套件集成能力的原因。
了解更多

手机应用程序通过以下功能实现上述关键体验并创造价值:

People going down a glass circular stairwell in a building

无障碍设施出入

University students listening to a professor's lecture

社交距离合规监控

People walking along an atrium of an office building

通过使用视图和导航查找空间

A doctor and a businesswoman reading a writing pad, with a blue OpenBlue poster overlaid in the background

预订、登记和释放公用办公位置

Students attending a lecture in a university

预订和召开智能会议

Accesss control

沟通和应对紧急情况

附加功能:建筑问题报告、访客和停车管理、舒适度调整。通过对使用率和占用率等真实使用情况的了解来降低成本。

Workplace

重新进入、重新使用、重新构想建筑的解决方案和能力。

了解更多

请通过以下方式联系我们,了解OpenBlue如何助力您成就使命。

请使用该表格提交查询。该表格将会收集您的姓名,电子邮件地址和其他个人信息。请阅读我们的隐私声明及附录 - 中国个人信息跨境传输规则(商业联系人),了解我们如何保护和管理您的个人数据。通过填写该表格并提交您的信息,即表示您确认已经阅读,理解并接受我们的隐私条款,同意我们根据中国个人信息跨境传输规则将您的个人信息进行跨境传输,以及同意我们的 Cookie 条款,同时,同意接收我们今后业务活动相关的电子邮件信息。