低碳舒适 江森自控约克空调热水整体解决方案再获殊荣
(中国上海,2021年6月17日)近日,江森自控旗下约克品牌空调热水整体解决方案——YVAG-HR全变频风冷冷水/热泵机组(热回收型)(以下简称“YVAG-HR”)凭借其舒适、低碳的特性,被收录进入《2020-2021年度中国制冷学会节能与生态环境产品目录》。此前,在2021中国制冷展上,该产品还曾摘得“创新产品奖”。

江森自控约克YVAG-HR被中国制冷学会评选为“节能与生态环境产品”
作为全球智慧、健康、可持续建筑领导者,江森自控积极推动未来建筑和城市的可持续发展。在中国,建筑全过程能耗占能源消耗总量的近一半,提高建筑及相关设备的能源效率,将大大有助于建筑减排,从而为实现“双碳”目标做出贡献。江森自控中国区应用设备产品总监李春艳表示:“在江森自控,我们致力于通过持续创新,为更多家庭以及多元化的商用场景打造舒适空间,提供全面灵活的解决方案。YVAG-HR是集合约克技术优势的低碳、舒适解决方案,源于江森自控对未来建筑及以人为本的探索。本次被中国制冷学会评选为‘节能与生态环境产品’,反映了江森自控的先进技术与理念再次获得业内认可。”

江森自控约克低碳、舒适的空调热水整体解决方案——YVAG-HR
约克YVAG-HR集制冷、制热、生活热水功能“三位一体”,满足家居以及各类轻商场所的需求。从产热水量、加热速度、温度到清洁度,约克YVAG-HR全方位提升用户的舒适度:产热水量高达400L/H,普通家用电热水器、太阳能热水器和空气源热水器均难以望其项背;变频速热技术令其不仅可以轻松应对空调多变的负荷,同时可快速满足紧急的热水使用需求;在-20℃到48℃超宽的运行环温下,可确保水温始终保持为60℃,加之专利设计的恒温恒压水箱,让用户24小时都能享受舒适的热水体验;同时由于热水水温最高达60℃,可杀灭储存在水箱、水管中的军团菌,保证生活热水的卫生与安全。
带来舒适性的同时,YVAG-HR也诠释了约克始终践行的低碳理念:系统采用专利设计,夏季通过显热回收与全热回收相结合的设计,在免费制热水的同时还可以降低空调能耗;配置变频变容压缩机,可根据运行工况调整压缩机输出压比,提高热回收工况能效;夏季之外,在单独制热水或制热+制热水模式下,如将目标水温降低到使用水温(40-45℃),产水量可达640L/H以上,可以随用随开,相比目标温度55℃时可节能20%。约克YVAG-HR的出众节能表现,还体现在多维度的能效指标上,热回收系列机组制冷综合能效系数IPLV最高达4.71,远超国家一级能效标准;热回收系列机组制热水能效COP高达4.67,相比普通电加热制热水节能 80%。
作为江森自控约克技术优势的“集大成者”,YVAG-HR还具有结构紧凑、运转音更低、宽范围运行、预除霜技术、智能控制等优点。例如,YVAG-HR传承了YVAG侧出风的紧凑结构设计,同时将室内热交换器内置到机组内部,使安装更加方便,轻松满足家用和小型商用场景的空间特点。在系统控制方面,约克YVAG-HR搭载SMART Control智能控制系统,通过末端线控器,实现稳定的智能控制,根据室外环境变化及室内需求自动调节各系统的运行参数,而即将发布的约克水生态中央空调APP,通过远程智联,让用户能够随时随地在移动端进行一键操控,定制启停及变温设定,通过智能化的控制,进一步优化能效表现,减少能源浪费。
江森自控秉持以人为本,让建筑服务于人们的生活和社会的可持续发展。约克YVAG-HR正是江森自控绿色、智能理念的落地,是践行可持续的成果。为了推动节能减排,助力实现“双碳”目标,江森自控将持续创新,以先进的技术和解决方案为人们打造健康、舒适的生活方式,促进可持续发展。
媒体垂询,敬请联系:江森自控企业传播部 宋佳宁
邮箱:ashley.song@jci.com
YVAG-HR全变频风冷冷水热泵机组(热回收型)
YVAG-HR全变频风冷冷水热泵机组(热回收型)集“空调、采暖、生活热水”为一身,采用进口变频屏蔽生活热水循环泵,比定频泵节能30%,制冷时利用废弃热制热水,热水免费…






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)