借助 Metasys 优化建筑性能、降低风险并推动可持续运营
构建统一的系统平台
从楼宇管理的调试运营到升级改造, Metasys不断地提升您在楼宇管理系统上的投资收益。您将拥有一个能够洞察整个楼宇设施的数字窗口,平台集成暖通空调(HVAC)、消防、安防以及照明系统。直观的用户界面让您轻松把控企业全局,同时又支持您对特定站点的定制化需求。
达到建筑和预算关键绩效指标,有的放矢
数据驱动的自动化系统工具赋能您的团队,即使面对最为复杂的设施 设备,也能交付关键成果。借助专为设施管理人员而设计的应用程序,达成可持续性、舒适性以及能源方面的目标。强大的工具可简化流程并精简报告内容,助力您满足监管要求,同时让利益相关者感到 满意。
内置的ASHRAE G36 空气侧和水侧的标准化暖通空调控制程序模块,利用这些预置模块可以加快工程进度和实施过程,最大限度地提升暖通空调系统的性能,并且能够将能耗平均降低 30%。
保证设备持续稳定运行,提高团队生产力
仪表板、分析和报警功能助员工进行实时资产监管,自动定义问题的优先级并主动进行预测性维护。故障诊断与检测功能可帮助创建每日清单,指导“小白”员工采取及时有效的行动措施,延长资产寿命。
利用前瞻性技术实现回报最大化
Metasys的灵活架构和能源策略,适用于任何建筑场景,不管是从小型办公楼还是摩天大楼,单个站点或是多站点园区。IT 最佳实践有助于确保您的系统、数据和人员安全。Metasys 旨在不断更新,在保护您的投资的同时添加功能,着眼于未来。
特别适用于系统集成商: Cwa互联工作流应用程序工具
使用我们的互联工作流应用程序 (CWa) 简化调试和项目管理,通过移动应用程序的便利性提供行业标准的、基于角色的工作流,以及基于云的互联工作流仪表板 (CWd),将楼宇管理系统部署的各个方面数字化。 探索最新 Metasys 版本帮助承包商取得成功的更多方式。
过时的楼宇控制系统会让您的楼宇负重前行
Metasys 专为现代的工作方式而设计,其内置功能模块可有效降低楼宇管理风险,获得更好的建筑性能,更轻松的运营楼宇。让我们带您更上一层楼。
Metasys 的其他增值项
使用您可以信赖的产品构建您的楼宇自动化系统。Metasys 可以集成您楼宇的其他系统获取关键数据,增强控制以实现健康建筑甚至零碳建筑。






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)