工业
工业
工艺过程中会产生大量余热,同时生产过程中产生的很多工艺环节需要大量冷源对其进行冷却处理。如果不合理利用余热资源,一方面需要将工业余热排出系统、另一方面需要消耗额外资源制造冷源。生产工艺中的能源结构不能得到优化配置。
江森自控针对工业建筑在使用中的特点,常用的节能解决方案如下:
- 过渡季节和冬季采用Free Cooling技术
- 锅炉烟气余热回收
- 热泵热回收技术
- 蒸汽凝结水回收
- 冰蓄冷技术
- 静电除尘
- 冷水机组变频
- 采用溴化锂吸收式冷水机组可以充分回收利用工艺中产生的余热资源(蒸汽及热水),并生产冷冻水用于工艺冷却。
江森自控的各种节能方案有力地支撑了工厂对能效提升、淘汰落后用能设备的需求,保障了工业节能目标的顺利完成。






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)