酒店
酒店
现代酒店建筑除了客房之外通常还配有餐厅、健身中心、会所等,各功能房间的运营时间存在一定差异,同时客房入住率也经常变化,由于酒店设备通常都按满足最大需求进行配置,因此酒店建筑的能耗高且改善空间相当大。数据显示,我国酒店能源费用的支出已达到营业费用的8%~15%,因此节能减排、降低成本负担已成为酒店提高竞争力、完善自身发展的关键因素之一。
先进的节能产品和解决方案是酒店实现可持续发展的根本。江森自控在节能改造中根据自身的实际情况,针对酒店的不同系统进行整体设计与改造,并采取多项经济合理的节能技术,提高了耗能设施的能源利用率。我们的节能措施涵盖从变频机组、能源管理到绿色认证等多项技术和服务。
江森自控在酒店行业可以提供的主要节能方案包括:
- 热回收型冷水机组
- 锅炉烟气热回收
- 蒸汽凝结水热回收
- 除油烟解决方案
- 能源管理系统
- 照明系统升级
- 全变频机房
- 高能效机房
江森自控的酒店综合节能解决方案,可以达到对每种机电设备的精细操作,将节能工作落实到实处,充分发挥每台设备的最高效率,同时延长设备使用寿命,降低酒店运营成本,减少对生态环境的污染,为客人提供便捷、舒适、节能、安全和人性化的服务。






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)