能源管理系统
江森自控的建筑设施能效管理系统SEED(Structure Energy Efficiency Dashboard)是一款灵活、高效的能耗数据统计与分析软件,它在BA系统采集的能耗数据的基础上,采用多角度的分析方法与直观的图形方式,对建筑与设备的能效进行分析与展示,使客户对建筑与设备的能耗使用情况具有清晰而客观的了解,从而制定有针对性的节能策略与方案,达到建筑节能的目标。
江森自控SEED能源管理系统的特点是:
- 灵活的系统配置功能,用户可以根据自己建筑物的特点以及管理模式,建立自己的设备管理树
- 设备管理树可分为多级,每一级都可以与能耗表(电表,水表,气表等)进行绑定
- 能耗分析与设备管理树紧密相关,所有的分析都是针对设备管理树中被选中的设备或者设备组
- 设备管理树中的能耗表具有多种属性,通过这些属性可对能耗进行统计分析
- 支持电脑、手机、PAD等应用,方便客户随时随地了解建筑能耗使用情况
SEED对建筑实际用能状况进行在线智能监测、管理、统计。在满足导则要求的基础上整体功能页面架构,以树型结构方式进行展现,分户树、分项树、分户分项树始终贯穿在所有功能界面。实现能耗数据实时采集、远程传输、自动分类统计、异常用电预警、图表显示、报表管理、数据储存、数据上传等功能,为建筑的精细化管理提供了数据依据。






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)