楼宇自控系统升级改造
楼宇自控系统升级是旧有Metasys®系统节能的最佳方式
- 保护现有投资,降低用户成本
- 解决设备老化问题,提高资产利用效率
- 新的硬件设备使用更加开放的架构,从根本上解决备件问题
- 整体提高系统性能,进一步提高系统的性价比
- 全新的浏览模式,更多的获得设备及系统的咨讯
- 支持过程控制,拥有更佳的控制效果
针对建筑各个用能系统展开全面的楼宇自控系统升级改进,包括暖通空调设备,照明系统,热水系统等进行全面管理,准确掌握建筑的能源使用效率情况。根据能源实际使用效果,同时针对建筑的实际使用情况,针对重点用能设备和主要用能系统进行能源改造,可以做到最大限度的挖掘设备节能潜力,实现节能量最大化。同时,新版系统采用3D动态立体图形效果以对现场的实际运行情况进行整体监控,视图与操作非常直观有效。






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)