零部件识别
零部件识别
假冒、伪劣或未及鉴定的零部件会对产品和系统的性能产生负面的影响,所以江森自控特意推出了一套双重防伪技术——“约克认真芯”和“约克认真码”,方便客户使用安卓系统的智能手机进行扫描,马上辨别零部件的真伪。
约克认真芯
“约克认真芯”是采用近距离无线通信Near Field Communication(简称NFC)的芯片技术为用户提供的高科技云端验证,其储存资料受到保护,使用方便快捷。只需要已下载应用的智能手机扫描产品上的NFC芯片即可验证。
使用方法
1.在“安卓市场”搜索并下载“近讯通”App
2.打开“近讯通”App
3.将手机放在标签左侧芯片上,读取信息
4.出现产品相关信息即为正品
*需要使用带NFC功能的安卓手机下载“近讯通”App
约克认真码
“约克认真码”是采用二维码(QR)技术的第二重验证。
使用方法
1.用智能手机扫描标签上二维码,并记录扫描后出现的编码
2.可以拨打服务热线400-820-6607查询编码是否真实
*“约克认真码”是“约克认真芯”的补充,当在使用“约克认真芯”遇到问题时,可以尝试“约克认真码”防伪。
“约克认真码”是采用二维码(QR)技术的第二重验证。
使用方法
1.用智能手机扫描标签上二维码,并记录扫描后出现的编码
2.可以拨打服务热线400-820-6607查询编码是否真实
*“约克认真码”是“约克认真芯”的补充,当在使用“约克认真芯”遇到问题时,可以尝试“约克认真码”防伪。






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)