及时更换易耗品
冷冻油的更换:
约克制冷机组(专用)冷冻油是基于压缩机实际使用的高速旋转、高温高压、低温低压、复杂介质、连续运行等诸多苛刻使用环境精心匹配,并经过了长期、严格、反复的测试和验证,对压缩机起到润滑减磨、冷却降温、密封防漏、减震缓冲、防锈防蚀、清洗清洁等多重功用,只有精心匹配的原厂润滑油才能真正对压缩机内部部件起到全面保护之作用。
根据设备的累计运行时间,及必要情况下的油品检测结果,客户需要对性能明显下降的冷冻油进行及时的更换。江森自控的服务办事处向客户提供相关的咨询及检测服务。
为确保客户的设施安全,江森自控的冷冻油仅通过各地办事处和服务专网向客户提供,请在使用约克冷冻油时,及时扫描专用包装上的约克认真芯或者二维码,以验证订单和货品的一致性。
约克制冷机组(专用)冷冻油是基于压缩机实际使用的高速旋转、高温高压、低温低压、复杂介质、连续运行等诸多苛刻使用环境精心匹配,并经过了长期、严格、反复的测试和验证,对压缩机起到润滑减磨、冷却降温、密封防漏、减震缓冲、防锈防蚀、清洗清洁等多重功用,只有精心匹配的原厂润滑油才能真正对压缩机内部部件起到全面保护之作用。
根据设备的累计运行时间,及必要情况下的油品检测结果,客户需要对性能明显下降的冷冻油进行及时的更换。江森自控的服务办事处向客户提供相关的咨询及检测服务。
为确保客户的设施安全,江森自控的冷冻油仅通过各地办事处和服务专网向客户提供,请在使用约克冷冻油时,及时扫描专用包装上的约克认真芯或者二维码,以验证订单和货品的一致性。
油过滤器的更换:
油过滤器的作用是对润滑油中有害杂质和碎末进行滤除,以洁净的润滑油供给高低速轴、轴承、轴封等,起到润滑、冷却、密封、清洗等作用,从而有效延长这些零部件的寿命。
江森自控推荐油过滤器的初期更换在机组运行200小时后,及设备投入运行之后的每年定期进行。
更换油过滤器时,如果发现杂质中出现金属颗粒,就应该通知附近的江森自控办事处,要求作进一步的检查。
油过滤器的作用是对润滑油中有害杂质和碎末进行滤除,以洁净的润滑油供给高低速轴、轴承、轴封等,起到润滑、冷却、密封、清洗等作用,从而有效延长这些零部件的寿命。
江森自控推荐油过滤器的初期更换在机组运行200小时后,及设备投入运行之后的每年定期进行。
更换油过滤器时,如果发现杂质中出现金属颗粒,就应该通知附近的江森自控办事处,要求作进一步的检查。
冷却液的检查和更换:
LCSSS(固态)或VSD(变频)控制柜在工作的时候会产生大量的热量,过热会导致故障率提高,甚至是损坏。因此我们通过使用特别设计的专用冷却液的冷却系统来对LCSSS或VSD控制柜进行降温,保证合适的运行温度
冷却液同时具有防腐、防锈、防垢等功用,需要及时更换以确保其功用。
江森自控建议每年对冷却液进行一次更次。
为保证您的设备高效安全运行,定期保养并更换正品耗材非常重要!
LCSSS(固态)或VSD(变频)控制柜在工作的时候会产生大量的热量,过热会导致故障率提高,甚至是损坏。因此我们通过使用特别设计的专用冷却液的冷却系统来对LCSSS或VSD控制柜进行降温,保证合适的运行温度
冷却液同时具有防腐、防锈、防垢等功用,需要及时更换以确保其功用。
江森自控建议每年对冷却液进行一次更次。
为保证您的设备高效安全运行,定期保养并更换正品耗材非常重要!
























.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)