江森自控压缩机大修服务
江森自控压缩机大修服务
压缩机在使用过程中发生损坏或长期运行后发生磨损等情况下,需要对压缩机机头进行详细的检查,例如振动测试是其中的一项非常重要和基础的工作,通过将压缩机头现场振动测试数据和江森自控的数据库的信息比对,能够非常准确地进行判断并在必要情况下推荐对压缩机机头进行大修。江森自控的服务办事处和工厂向客户提供此项服务。
必要情况下的压缩机大修能够确保设备的安全稳定运行、优化运行成本、提高设备利用率并延长机组使用寿命。
压缩机的大修过程通常包括现场检查、压缩机拆解检查、零部件的维修或更换、压缩机机头运转测试、机组装及调试。压缩机大修可以在具备条件的客户现场进行,并推荐在时间允许的情况下将压缩机机头送往江森自控工厂进行检修。
位于无锡的江森自控工厂的压缩机检修车间,配备了全套的压缩机大修专用工装、工具及设备,专业技师具有多年的压缩机拆解、组装和大修经验,可对离心式、螺杆式、活塞式等各种型号的约克压缩机进行大修服务,全部采用原厂零件、原厂质量控制标准、原厂组装和测试标准,确保压缩机机头大修后的品质和性能。
客户代表可以见证压缩机拆解、组装和测试的关键节点。

























.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)