机组振动分析
机械运转设备的振动和噪声的变化往往意味着设备运行条件的改变或内部运转部件的变化,而对压缩机和电机的振动检测和分析可以快速和准确地发现其内部缺陷的情况,从而帮助客户采取及时行动,修复或更换受到磨损或损坏的部件,从而有力地保障机组的长期高效稳定的运行
通过振动检测,我们能够发现的故障有:
- 轴承的缺陷或磨损
- 密封件擦碰旋转部件
- 叶轮不平衡
- 马达转子不平衡
- 齿轮磨损或断齿
- 同轴度偏差过大


过去的20多年以来,江森自控的专家们汇集和整理了超过1.3万台设备的振动数据并进行了系统的分析和整理,将现场采集的设备振动数据,比对江森自控的数据库中的数据和结果,从而准确地判断。





振动测试通过预先设置的检测孔或安装振动块进行,对压缩机和电机的振动测试通常会选择轴承部位或壳体振动比较明显的部位进行,需要明确相关部位和内部结构的关系,通过振动数据的检测和分析判断设备的状况或潜在风险的等级,并向客户推荐维保举措。
江森自控推荐对运行满2年的冷水机组,每运行2年,或累计运行满10000小时,或在机组出现噪声和振动的明显变化时,即可推荐进行振动检测和分析。






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)