电能质量分析
电能质量包括电压质量、电流质量、供电质量、用电质量。电能质量问题的典型表现如:电压跌落、电压中断、谐波和间谐波、电压闪变、电压不对称,三相不平衡,过电压、欠电压等。
电能质量问题不仅会影响供电系统的正常安全供电,同时也会给用电系统带来各种各样的危害,直接影响着人身安全和经济效率,具体表现为:用电设备工作不稳定、产生附加损耗、降低电机的工作效率和寿命、 计算机数据丢失、电气仪表的测量结果不正确、自动装置保护设备误动作、降低通信质量等。因此,对于部分供电状况不稳定的客户现场进行电能质量分析就是很有必要的。
江森自控的电能质量分析服务可以测量电压、电流、频率对相关供电标准的偏离程度以及谐波、简谐波、电压与电流的不平衡等因素对输出功率的影响,从而帮助用户识别潜在风险并采取合适的应对措施。


























.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)