- 江森自控中国
- 服务
- 绿色建筑节能认证服务
- 中国绿色建筑评价
中国绿色建筑评价
中国绿色建筑评价
中国《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014旨在建筑的全寿命周期内,最大限度地节约资源(节地、节能、节水、节材) 、保护环境和减少污染,为人们提供健康、适用和高效的使用空间,与自然和谐共生的建筑。
该标准可用于评价各类民用建筑,并分为设计评价和运行评价。“绿色建筑设计评价标识”是依据《标准》、《技术细则》和《绿色建筑评价技术细则补充说明(规划设计部分)》,对处于规划设计阶段和施工阶段的住宅建筑和公共建筑,按照《管理办法》对其进行评价标识。标识有效期为2年。
“绿色建筑评价标识”是依据《标准》、《技术细则》和《绿色建筑评价技术细则补充说明(运行使用部分)》,对已竣工并投入使用的住宅建筑和公共建筑,按照《管理办法》对其进行评价标识。标识有效期为3年。
该评价体系包括七个指标:第一,节地与室外环境;第二,节能与能源利用;第三,节水与水资源利用;第四,节材与材料资源利用;第五,室内环境质量;第六,施工管理;第七,运营管理。各大指标中的具体指标分为控制项、一般项和优选项三类。其中,控制项为评为绿色建筑的必备条款,即满足控制项的指标之后才能算做绿色建筑。
按满足一般项和优选项的程度,绿色建筑划分为三个等级,优选项主要指实现难度较大、指标要求较高的项目。对同一对象,可根据需要和可能分别提出对应于控制项、一般项和优选项的指标要求。按满足一般项数和优选项数的程度,绿色建筑划分为三个等级,分别为一星级,二星级和三星级。
在项目实施方案的研究制定阶段,江森自控以《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014为要求,对整个项目保障技术方案等提供技术论证、审查,提出优化方案,并与业主需求进行匹配。除此以外,我们还可以提供以下服务:
- 采光分析;
- 日照分析;
- 外部风环境分析;
- 热岛效应分析;
- 遮阳分析;
- 自然采光分析;
- 室内舒适度分析;
- 室内气流组织分析;
- 声环境分析。
江森自控的优势:
- 中国绿色建筑与节能专业委员会会员单位;
- 拥有多名中国绿色建筑与节能委员会委员;
- 拥有绿色建筑审查专家;
- 与绿色建筑相关评价机构具有良好的业务关系,能够充分协助项目获得相关认证;
- 具有国内外领先的技术力量和一流的技术团队;
- 已完成绿色建筑评价设计标识项目10个;
- 已完成绿色建筑评价运营标识3个。






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)