- 江森自控中国
- 服务
- 绿色建筑节能认证服务
- BREEAM认证
BREEAM认证
BREEAM认证
BREEAM英文名称:BREEAM-Building Research Establishment Environmental Assessment Method,通常被称为英国建筑研究院绿色建筑评估体系。始创于1990年的BREEAM是世界上第一个也是全球最广泛使用的绿色建筑评估方法。因为该评估体系采取“因地制宜、平衡效益”的核心理念,也使它成为全球唯一兼具“国际化”和“本地化”特色的绿色建筑评估体系。该体系从节能性能、运营管理、健康和福利、交通便利性、节水、建材使用、垃圾管理、土地使用和生态环境保护等9个方面进行评分。每个类别的得分由每个类别所获积分乘以环境因素权重所得。将每个类别的得分汇总即为总评分。计算出总分后可根据每个认证级别的得分要求换算出最终认证的等级水平。
等级分为:
- 通过(Pass)>=30%;
- 良好(Good)>=45%;
- 优秀(Very Good)>=55%;
- 优异(Excellent)>=70%;
- 杰出(Outstanding)>=85%。
江森自控将在项目的全寿命周期内为项目提供咨询服务:
- 收集项目注册所需要的资料与数据;
- 进行项目预评估,确定认证目标;
- 提出得分策略,优化方案;
- 提供设计指导;
- 审核设计图纸;
- 编写设计评估报告;
- 施工培训及现场监督;
- 施工阶段证据采集;
- 编写施工阶段评估报告。
江森自控的优势:
- 具有评估资质;
- 拥有BREEAM专业评估师;
- 拥有BREEAM评估专家;
- 具有国内外领先的技术力量和一流的技术团队。






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)