江森自控发布约克 YMSC气悬浮离心式冷水机组,助力降低能耗并简化维护

  • 先进的无油气悬浮技术,与传统定频螺杆式冷水机组相比,预计可将年度运行成本降低最高50%
  • 更少的零部件和无油化设计,有助于简化维护并提升设备正常运行时间
  • 紧凑的模块化设计,与传统水冷螺杆式冷水机组相比,可将设备占地面积减少最高60%

YORK_YMSC_600x400

分享

(中国上海,2026年11月7日)——致力于热管理、关键任务建筑系统、能源效率及脱碳的全球性企业江森自控宣布推出约克 YMSC气悬浮离心式冷水机组,于2026年11月5日至10日在上海举行的第九届中国国际进口博览会(以下简称“进博会”)上亮相。随着工业设施及其他关键任务场景的能源成本不断攀升、制冷要求不断提高以及空间限制日益紧张,这一无油、高效的全新解决方案旨在帮助客户提高能源效率,降低维护成本,同时应对空间受限等挑战。

约克 YMSC气悬浮离心式冷水机组采用先进的无油气悬浮压缩机技术,在满负荷和部分负荷工况下均具备出色的能效表现,帮助客户在应对不同制冷需求时减少电力消耗。其综合部分负荷性能系数(IPLV)能效表现较中国一级能效要求高出18%。凭借高效性能与无油运行优势,与传统定频螺杆式冷水机组相比,每年可帮助客户节省最高50%的运行成本。

江森自控全球暖通空调与冷冻技术副总裁Chris Paraskevakos表示:“如今,我们的客户所建设和运营的项目,对制冷能力、精准控制和能源的需求都达到前所未有的水平。约克 YMSC气悬浮离心式冷水机组正是面向这些需求推出的热管理技术创新。它以更高效的制冷、更低的能耗和维护成本,以及更加紧凑的设计,为客户未来业务增长提供更大的灵活性。当我们帮助客户更高效地利用能源时,也是在帮助他们释放更多资源和资金,从而进一步投入到提升绩效、推动创新和实现增长中。” 

聚焦客户价值
约克 YMSC气悬浮离心式冷水机组凭借紧凑型设计,兼具高效节能、低维护成本和灵活安装等优势,可广泛应用于工业设施、数据中心、轨道交通、医院以及其他对制冷要求较高的应用场景。其主要客户价值包括: 
  • 降低能源消耗和运行成本:出色的满负荷和部分负荷能效有助于降低能源消耗和运行成本,无油运行则可减少传动系统的日常维护需求。
  • 更高的运行可靠性与更便捷的维护:气浮轴承设计减少了零部件数量,并省去了油路系统相关部件,有助于简化维护,并减少维护作业对设备运行造成的影响。
  • 更小巧的设计,灵活适配改造项目:与传统水冷螺杆式冷水机组相比,紧凑型设计可减少最高60%的设备占地面积。模块化结构以及可通过电梯运输的组件为既有项目改造和空间受限的安装场景提供了更高的灵活性。
  • 静谧运行:机组设计运行声级约为75 dBA,仅略高于一般家用电器,适用于对噪声控制具有较高要求的安装场景。

约克 YMSC气悬浮离心式冷水机组平台计划支持模块化设计能力以及最高1600冷吨的更大容量配置,可帮助客户随着业务需求增长灵活扩展制冷能力。

了解更多信息,请访问:www.johnsoncontrols.cn

 

###

 

关于江森自控

江森自控是一家致力于热管理、关键任务建筑系统、能源效率以及脱碳的全球性企业,帮助客户更高效地利用能源,降低碳排放,并满足数据中心、医疗、生物制药、先进制造和高等教育等快速增长行业对精准运营与韧性的要求。

140 多年来,江森自控始终在关键领域为客户创造卓越价值。依托先进技术、全生命周期服务以及专业可靠的现场运营团队,我们帮助客户提升绩效,将目标转化为实际成果,并推动社会不断向前发展。

更多信息,请访问公司网站johnsoncontrols.cn 或关注官方微信“江森自控”。

媒体垂询,敬请联系:

江森自控   宋佳宁
邮箱:media@jci.com

分享