江森自控热泵解决方案助力客户实现年供热成本降低32%, 碳排放减少55%

分享

(中国上海,2026年5月28日) 致力于热管理、关键任务建筑系统、能源效率及脱碳的全球性企业江森自控近日公布了旗下商用及工业热泵产品组合的应用成果。

数据显示其热泵产品组合在严苛复杂的关键任务运营环境中,能够稳定输出可靠性能,同时助力全球客户降本减碳。2025年,江森自控全球客户通过热泵解决方案,相较传统燃气锅炉,约节省32%的年供热成本,并减少约55%的温室气体排放(总减排量达160万吨),相当于一年内减少约40万辆燃油车在路上行驶带来的碳排放。

江森自控副总裁兼首席可持续发展与对外关系官 Katie McGinty 表示:“热泵并非未来的承诺,而是在当下就能带来两位数竞争优势的现实可行方案。随着在各类关键运营场景的规模化应用,热泵已帮助许多客户实现降本减排,同时提升运营效率、减少资源浪费。这正是智慧气候行动想要达成的结果。

各行业的真实应用成效

江森自控的热泵产品目前已广泛应用于对稳定性、运行性能和经济效益都有高要求的诸多行业,在商用场景、工业项目及区域能源应用中均展现出显著的应用成效。

在医疗与制造领域,不少客户选择用大型热泵替代或补充供暖燃料,通过余热回收与电气化改造实现了可观的节能减排。丹麦的新奥尔堡医院通过搭建区域冷却系统,依托附近水源实现自然冷却,同时搭配 Sabroe ChillPAC 冷水机组和 Sabroe HeatPAC 热泵来应对峰值负荷,成功实现用电成本降低80%,碳排放减少80-90%。

市政与区域能源项目也已广泛应用大容量热泵。在温哥华,两台高效约克 CYK 离心式热泵从污水中回收热能,为47栋总建筑面积达约65万平方米的住宅、院校及公共建筑提供清洁低碳供暖。该改造项目将供热容量提升至原来的三倍,热水供应能效超过300%,即系统产生的热能是自身能耗的三倍。目前该系统已为当地1万名居民及周边企业提供可持续供暖服务。

在中国甘肃省首个污水源供热标杆项目中, 为150万平方米的住宅区域提供清洁供暖。项目一期在首个供暖季实现节约标准煤约9330吨,减少二氧化碳排放约3.2万吨,相当于节省约2万户中国家庭的年用电量。

重新思考寒冷环境中的性能:关键在于热源

人们常常误认为热泵无法在寒冷气候中高效运行。实际上,在许多商用场景、工业项目及区域能源应用中,设备性能不仅取决于室外气温,更核心的影响因素是提供给系统的热源温度。江森自控的热泵解决方案可适配多种工况环境,包括寒冷天气场景。

空气源系统从室外空气获取热量,而许多大规模应用则从其他稳定的更高温度工艺中获取热量,比如数据中心运行,或是制药、食品饮料等关键行业生产工艺中产生的热能。

回收这些传统意义上的废热,即便在冬季低温环境下依然能大幅提升能源效率。以某项目为例,室外气温仅为40°F(约4°C),而热源温度接近80°F(约27°C),采用该高温热源后,最高可降低50%的能耗,在大幅降低压缩机负荷的同时,全面提升系统能效。

规模化热泵解决方案,满足客户未来需求

随着市场对高效、高韧性、低碳供暖的需求不断增长,热泵正成为校园、区域及关键设施规模化应用的标准配置。

这一转变要求热泵系统必须兼容现有基础设施、适配多样化的运行场景,并长期提供稳定的冷热服务。

江森自控热泵产品组合具备宽广的运行范围,既可以在低至-13°F(-25°C)的极寒环境下稳定运行,也能利用废热生产达到约248°F(约120°C)的热水,突破了过去难以跨越的瓶颈。

这些技术进步大幅拓宽了热泵的应用场景,助力客户以实用、经济的方式完成转型,在降低能耗、减少碳排放的同时,充分挖掘现有系统的价值。

目前这一转变已经开始影响热泵系统的发展与应用方式。在纽约州推动高层商业及多户住宅建筑低碳供热改造的“帝国技术奖(Empire Technology Prize)”项目中,江森自控也凭借其开发的创新热泵解决方案获得了认可。

该方案采用超低全球变暖潜能值(GWP)制冷剂,同时搭配零GWP值的机械蒸汽再压缩技术,可通过热泵实现制冷和供暖。相较于传统的冷水机组与锅炉分体式系统,该创新方案可显著降低能耗和用水量。

Katie McGinty 补充道:“客户无法等待完美条件出现,他们需要的是能够在现实环境中切实发挥作用的可靠解决方案。随着应用规模不断扩大,热泵正在带来实实在在的成本节省、切实可见的减排成效和更强的韧性。这是真正看得见、靠得住的进步。”

欲了解有关江森自控热泵解决方案的更多信息,请访问 johnsoncontrols.cn。

###

 

关于江森自控

江森自控是一家致力于热管理、关键任务建筑系统、能源效率及脱碳的全球性企业,帮助客户更高效地利用能源,降低碳排放,并以快速增长的行业(如数据中心、医疗、生物制药、先进制造和高等教育)所需的精准性与韧性开展运营。

140多年来,江森自控始终在最重要的领域表现卓越。依托先进技术、全生命周期服务以及专业可靠的现场运营团队,我们帮助客户提升绩效,将目标转化为实际成果,并推动社会不断向前发展。

更多信息,请访问公司网站 johnsoncontrols.cn 或关注官方微信“江森自控”。

媒体垂询,敬请联系:

江森自控 宋佳宁
邮箱:ashley.song@jci.com

分享