江森自控Metasys 15.0楼宇自控系统凭借出众的可扩展性、韧性及智能能源管理等特点打造行业新标准

  • 可在大型园区或多点运营企业中实现无缝扩展,单台服务器对IP设备支持可高达1000台,较同类系统高出60%的容量
  • 数据可同步转发到多个服务器冗余存储,能够在关键环境设施中最大限度保证系统不间断运行与数据储存安全可靠性
  • 高级能源管理套件可提供即时的碳排放追踪、基准评估和预算规划洞察

分享

(中国上海,2025年12月2日) ——致力于智慧、安全、健康和可持续建筑解决方案的全球性企业江森自控近日宣布推出其旗舰级开放式楼宇自控系统Metasys 15.0。该系统专为满足任务关键环境设施的需求而设计,具备卓越的可扩展性、内置韧性和实时能源智能化管理功能,为设施管理人员提供优化楼宇性能、确保合规运营及加速脱碳进程的核心工具。其提供的新功能包括每台服务器可直接支持多达1000台IP设备,较目前市面上大多数楼宇自控系统提升60%的接入能力;具备数据多服务器冗余存储与转发功能;预配置即用型能源管理套件,可提供实时洞察和可操作数据。


metasys 15

江森自控发布Metasys 15.0楼宇自控系统


江森自控全球自控产品管理副总裁张开石表示:“如今,楼宇运营商必须应对能源目标、运营要求以及不断变化的人力资源需求构成的复杂局面。最新发布的Metasys提供了安全、直观易用的楼宇管理系统平台,既能保障系统的可靠性,又能简化能源监管流程,同时减少对专业人员的依赖——这对于在关键应用场景中的部署至关重要,因为在这些关键场景中,系统性能和无故障运行时间重要性前所未有的突出。我们很高兴能够推出这个备受期待的版本,这项技术不仅彰显了江森自控的根基所在,也体现了我们的专家团队持续重塑楼宇自控领域的决心。”

 

Metasys 15.0简化了部署流程,并可灵活扩展至多栋建筑和场所,能够为医疗系统、数据中心和大型园区等关键行业带来竞争优势,同时显著提升系统无故障运行时间和运营效率。其主要功能包括:

  • 出众的可扩展性:单台服务器可支持多达50000个对象和1000台IP设备,Metasys 15.0可在大型医院、高校或在多站点运营的企业实现无缝部署,且无需额外投入昂贵的硬件升级成本。支持IP设备与服务器之间的直接通信,省去对中间组件的需求,企业最高可将基础设施成本降低60%。 
  • 全天候数据韧性:最新支持数据多服务器冗余存储与转发功能可确保关键警报、趋势数据及审计日志同步备份至两台Metasys服务器,保证在医院和数据中心等关键环境中运营连续性、数据可及性及合规性。
  • 即装即用的能源管理应用功能:该能源管理套件搭载即开即用的应用模块,可让用户便捷获取并解读能源管理、工程效率及网络安全三大维度的数据,助力优化运营与规划决策。 
  • 行业级快速配置:如今,设施管理人员可直接通过网页客户端直接配置和管理系统,较先前版本设备设置时间缩短了近95%,且无需关闭服务器或寻求外部支持。 
  • 卓越互操作性:作为一款开放式楼宇自控系统解决方案,Metasys 15.0及先前版本,因其卓越的兼容能力支持如BACnet、Modbus、MQTT、API等众多第三方IT和OT协议而广受现场技术人员的认可。

Metasys是江森自控产品生态系统的基石之一,可与各类楼宇技术无缝集成,释放能源效率、全面系统优化及热工性能的潜力。在Metasys与江森自控先进的暖通空调(HVAC)、消防、安防技术、OpenBlue智能建筑生态系统、4 万余名现场及服务技术人员组成的网络形成协同效应,助力企业降低运营成本,提升投资回报率。

 

欲了解有关江森自控Metasys系统及其各项功能的更多信息,请访问:https://www.johnsoncontrols.com/building-automation-and-controls/metasys

 

媒体垂询,敬请联系:

江森自控 宋佳宁
邮箱:ashley.song@jci.com

###

 

江森自控

在江森自控,我们致力于改善人们的生活、工作、学习和娱乐环境。江森自控致力于可持续发展,公司承诺在2040年前实现净零碳排放。作为致力于智慧、健康和可持续建筑解决方案的全球性企业,我们凭借140年的创新经验,运用全面的数字化解决方案OpenBlue,为医疗、教育、数据中心、机场、体育场和生产制造等众多领域实现可持续发展的蓝图。江森自控旗下拥有多个业内值得信赖的品牌,在全球提供全面的建筑科技与软件产品组合以及服务解决方案。更多信息,请访问公司网站:http://www.johnsoncontrols.cn/或关注官方微信“江森自控”。

分享