江森自控发布EasyIO Neo Series楼宇自动化系统 彰显“中国为中国”的本地化战略

分享

(中国上海,2024年10月30日)近日,致力于智慧、健康、可持续建筑解决方案的全球性企业江森自控举办“突破成就聚合”主题新产品发布会,正式推出旗下首个在中国本土研发和制造的楼宇自动化系统 – 江森自控EasyIO Neo Series。这一举措不仅强化了“中国为中国”的本地化战略,更计划在不久的未来此系统面向全球客户推出,这一里程碑式产品,重新定义了楼宇自动化的行业标准。


江森自控发布EasyIO Neo Series楼宇自动化系统

江森自控全球自控产品管理副总裁张开石表示:“EasyIO Neo Series的发布是对中国本土研发和制造能力的一次展示,更是江森自控推动全球智慧建筑行业发展的又一举措。我们相信,通过持续投入和创新,江森自控将继续引领智慧建筑和智慧城市的发展潮流。”

EasyIO Neo Series专为各类商业建筑打造,集高效、安全、灵活、开放于一身,以卓越的性能和丰富的功能致力于满足日益增长的楼宇智慧化转型需求。


EasyIO Neo Series 楼宇自动化系统

在设计与安装方面,EasyIO Neo Series简化设置步骤,使得测试与调试(T&C)过程更加高效,在显著降低维护和升级成本的同时提升了系统整体效率。

自适应控制是EasyIO Neo Series的另一大亮点。其采用江森自控的PRAC+专利算法,能够与PID控制结合,不仅缩短了系统调试时间,降低了能源消耗,还显著延长了设备寿命,并为用户提供更加舒适的环境。

在安全性方面,EasyIO Neo Series通过使用证书在控制器与监控软件之间建立安全连接,并为边缘控制器和监控软件提供独立的访问管理能力,确保了安全可靠的管理环境,为楼宇的管理提供坚实保障。

系统部署方式上,EasyIO Neo Series同样展现出灵活性。系统支持实时在线更新,无需下载任何额外内容,且支持多种网络拓扑架构,确保用户可以根据具体需求选择最合适的部署方案。

在“连接”方面,EasyIO Neo Series能够与云服务供应商的MQTT代理服务无缝对接,使得用户可利用大数据分析进行有效能源管理及消耗预测。同时,系统原生支持BACnet/MSTP、BACnet/IP、Modbus RTU、Modbus TCP、SOX和RESTful API等多种协议。这种系统开放性保证了与各类设备的广泛兼容,可以轻松实现跨系统集成。

目前,EasyIO Neo Series楼宇自动化系统可选择产品包括ES Supervisor软件、EC边缘控制器、CW边缘控制器、IO扩展模块和继电器模块,满足用户对楼宇转型升级的不同需求。

在智慧建筑领域,江森自控拥有多元的产品和全方位的解决方案。中国在全球智慧建筑发展中发挥着重要作用,EasyIO Neo Series的推出将进一步丰富江森自控的楼宇自控解决方案组合,更好地满足本土市场需求。随着楼宇智慧化转型的加速推进,江森自控将通过不断更新、扩充的创新成果推动建筑有机更新,进而推动智慧城市的发展。

江森自控

在江森自控,我们致力于改善人们的生活、工作、学习和娱乐环境。江森自控致力于可持续发展,公司承诺在2040年前实现净零碳排放。作为智慧、健康和可持续建筑的全球领导者,我们凭借近140年的创新经验,运用全面的数字化解决方案OpenBlue及建筑科技领域完整的产品和解决方案组合,为医疗、教育、数据中心、机场、体育场和生产制造等众多领域实现可持续发展的蓝图。江森自控在全球150多个国家拥有100,000名专业员工,旗下拥有多个业内值得信赖的品牌。更多信息,请访问公司网站:https://beta.johnsoncontrols.cn/ 或关注官方微信“江森自控”。

媒体垂询,敬请联系:
江森自控市场部 宋佳宁
邮箱:ashley.song@jci.com

分享