江森自控约克热泵机组获评中国制冷学会年度节能与生态环境产品
凭借高效、绿色、灵活的特点,助力可持续发展
(中国上海,2022年9月1日)在近日举行的第三十三届国际制冷、空调、供暖、通风及食品冷冻加工展览会上,江森自控旗下约克HPS螺杆式高温热泵机组获得中国制冷协会授予的“2021-2022年度节能与生态环境产品”称号,并被收录进入《2021-2022年度中国制冷学会节能与生态环境产品目录》。
节能与生态环境技术和产品目录的征集评选,旨在贯彻落实“双碳”发展理念,加快制冷空调行业“双碳”工作的推进,加快制冷空调领域节能环保与生态环境技术和产品的应用和推广,进而扩大绿色消费、健全技术服务体系,推动制冷产业高质量发展。
![]()
江森自控约克HPS螺杆式高温热泵机组获得中国制冷协会授予的“2021-2022年度节能与生态环境产品”称号
约克HPS螺杆式高温热泵机组包含HPS30、HPS36、HPS42和HPS60四个型号,采用江森自控新一代高效、高压双螺杆压缩机,全范围VSD容量控制,可满足单热应用、冷热两用和冷热联用三种应用场景,可回收用户工业废热和冷冻机组的冷凝热,高效节能、绿色环保、生命周期长,可作为传统锅炉的理想替代。
常规的热泵产品出水温度通常为60℃左右,更高温度的热水需要通过锅炉或电加热来实现。HPS螺杆式高温热泵机组以特有的余热回收技术,对热源进行全热回收,进一步提升热水出水温度,制取的热水可达90℃。
该机组还高效利用排气显热和润滑油温度高的特性,不仅可以提高出水温度,还能够提高制热量,降低机组的轴功率,从而提升机组COP,最高可达6.8。
目前,以自然工质氨为制冷剂的热泵应用已成为热泵行业发展的重点之一。江森自控对氨低充注技术不断创新,HPS螺杆式高温热泵机组充注量可低至90千克,仅相当于传统氨热泵机组的十分之一。
HPS螺杆式高温热泵机组还搭载了可拓展热泵系统的新一代Quantum HD控制系统,实时智能监控设备运转情况并调整运行参数,确保机组始终高效稳定运行。其压缩机特殊的变容积设计能够降容启动,减少电机启动负载和启动扭矩,还可实现过载保护,更有效地避免高功率、高电流引发的故障停机情况。高效率、高转速永磁电机也在该机组上首次应用,转速高达6000RPM,能效高达IE5,低噪音、运行稳定、节能优势明显,广受好评。
在节能、环保效果方面,以余热回收系统性能系数5.0为例,HPS螺杆式高温热泵机组消耗1份电能可产生5份热量。假设冷却侧进/出口温度为45/40℃、热水侧进/出口温度为70/80℃,年运行时间6000小时、热负荷为1400KW的情况下,该机组每年可节省约500吨标准煤、减少1300吨二氧化碳排放。
面向可持续发展,各行业都在寻求实现能源高效利用的解决方案。热泵的电热转换效率高,属于绿色低碳的热能供应产品。国家发展改革委印发的《“十四五”新型城镇化实施方案》中指出,要“因地制宜推广热电联产、余热供暖、热泵等多种清洁供暖方式”。
凭借高效、绿色、灵活的特点,约克HPS螺杆式高温热泵机组可广泛应用于食品加工、饮料、屠宰、高温消毒、巴氏杀菌、区域供暖、蓄能、设备清洗等场景,将和各行业用户共同推动低碳生产和绿色经济的发展。
###
江森自控
在江森自控,我们致力于改善人们的生活、工作、学习和娱乐环境。江森自控致力于可持续发展,公司承诺在2040年前实现净零碳排放。作为智慧、健康和可持续建筑的全球领导者,我们凭借超过135年的创新经验,运用全面的数字化解决方案OpenBlue及建筑科技领域完整的产品和解决方案组合,为医疗、教育、数据中心、机场、体育场和生产制造等众多领域实现可持续发展的蓝图。江森自控在全球150多个国家拥有100,000名专业员工,旗下拥有多个业内值得信赖的品牌。更多信息,请访问公司网站:https://beta.johnsoncontrols.cn/ 或关注官方微信“江森自控”。
媒体垂询,敬请联系:
江森自控企业传播部 宋佳宁
邮箱:ashley.song@jci.com






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)