江森自控发布楼宇自控系统Metasys 12.0版本

分享

(中国上海,2022年7月6日)近日,江森自控正式发布Metasys 12.0楼宇自控系统。自Metasys系统1990年问世以来,江森自控紧跟全球前沿技术发展趋势和楼宇功能演变,不断对Metasys系统进行优化和升级。相较于之前版本,Metasys 12.0在网络安全、数据交换、故障排除、用户界面四大方面实现升级,为用户带来高度安全、面向未来的系统网络,以及清晰的现代化升级路径,充分发挥楼宇管理系统投资的价值。

江森自控Metasys 12.0通过四大升级持续优化楼宇运营与管理效率

升级互操作标准,保证网络安全性

Metasys 12.0使用BACnet Secure Connect(BACnet/SC)开源协议,BACnet/SC在BACnet互操作性标准的基础上进行了升级,旨在提高网络安全和网络基础设施的完整性。Metasys 12.0符合BACnet/SC互操作标准,以保持最新的信息技术安全协议。

BACnet/SC用于Metasys 12.0的多个组件中。遵守BACnet/SC协议,令Metasys 12.0在符合最新信息技术安全和基础设施协议的同时,可轻松地与多种系统和设备集成,并实现更高级别的网络安全性。

新增MQTT驱动,与物联网平台轻松交换数据

在物联网(IoT)时代,物联网技术推动着智慧建筑的发展。MQTT是专门针对物联网开发的轻量级传输协议,具有轻量、简单、开放和易于实现的特点,能够在低带宽和不稳定的网络环境中为物联网设备提供可靠的消息服务。

Metasys 12.0为SNE和SNC系列网络引擎新增了全新的MQTT驱动。MQTT驱动能支持网络引擎和通用MQTT代理之间的双向通信,进而可实现Metasys系统与主流物联网平台和应用程序之间的数据交换。

配备新一代设备控制器,便于就近快速排除故障

在Metasys 12.0中,对基于Metasys 10.0版本首次发布的现代化设备控制器系列进行了扩展,新增两个全新的CG系列通用应用程序控制器,分别带有一个板载2.4英寸彩色显示屏和导航键盘,以及一个3.5英寸彩色远程可挂载显示屏。

板载显示屏和远程可挂载显示屏可作为CG系列设备控制器的本地界面,便于用户执行关键任务。例如:在监控点值和状态、查看报警信息和趋势、调整设定点和强制输出值时,技术人员在查看机械设备时可就近快速排除故障并恢复运行,不再需要通过机房进行操作。

用户界面功能增强,更好支持SMP用户升级

系统的用户界面在Metasys 12.0中得到了增强,涵盖用户所熟悉的SMP(现场管理门户)的一些视图和功能,包括新的逻辑查看器和编辑器、视图导航、定制化摘要和系统对象配置视图。为了支持使用旧版SMP的用户升级到最新的用户界面,Metasys 12.0提供了清晰的用户界面迁移和现代化选项。

用户界面增强功能还包括系统活动、图形增强功能和时间表。此外,Metasys 12.0版本还对API监控和命令进行了改进,支持数值变更注册,大大减少了对使用API不断轮询数据的应用程序的需求。

依托130多年的经验积累,江森自控致力于以智慧建筑科技和先进的楼宇自控系统提高建筑运营的安全性与效率,并确保建筑使用者的舒适性体验。深耕本土市场多年,江森自控的发展方向与中国可持续发展目标高度一致,将继续通过产品与解决方案的持续创新,积极打造绿色低碳的智能建筑,助力中国建筑行业的可持续发展。

###

江森自控

在江森自控,我们致力于改善人们的生活、工作、学习和娱乐环境。江森自控致力于可持续发展,公司承诺在2040年前实现净零碳排放。作为专注于智慧、健康和可持续建筑的全球性企业,我们凭借超过136年的创新经验,运用全面的数字化解决方案OpenBlue及建筑科技领域完整的产品和解决方案组合,为医疗、教育、数据中心、机场、体育场和生产制造等众多领域实现可持续发展的蓝图。江森自控在全球150多个国家拥有100,000名专业员工,旗下拥有多个业内值得信赖的品牌。更多信息,请访问公司网站:https://beta.johnsoncontrols.cn/ 或关注官方微信“江森自控”。

媒体垂询,敬请联系:
江森自控企业传播部 宋佳宁
邮箱:ashley.song@jci.com


分享