江森自控在亚太区推出数字化冷水机组服务,引领市场新趋势
依托数字化解决方案,OpenBlue PSA计划性保养服务解决方案(Planned Service Agreement Offering)可助力减少紧急维修,最大限度地缩短停机时间,提高设备可靠性

江森自控推出具有开创性的冷水机组服务和保养方案。通过以数字化技术为动力的OpenBlue PSA远程智联冷水机组服务解决方案,江森自控帮助客户实现全天候(24×7)远程监控冷水机组、诊断冷水机组运行状况、预测故障并提高系统可用性,从而有助于减少现场技术人员对冷水机组进行日常检查的需求。
目前,江森自控亚太区一线服务工程师正在为650多家客户提供服务,依托OpenBlue数字化平台主动监控2000多台远程智联冷水机组的运行状况,这一数字是去年数字化转型进程开始时的五倍。从医疗、数据中心和商业地产领域,到关键应用和教育领域,江森自控致力于在不影响用户舒适度与关键流程运作的前提下,竭力保障各机构冷水机组的正常运行,进而持续提升整体客户体验。
江森自控亚太区服务业务副总裁Joni Zein表示:“我们正在开辟一个全新的时代,我们将彻底颠覆人们对服务业务的认知及服务业务的执行方式。在当今数字化时代,传统的‘故障后维修’模式已不再适用。我们需要一种更具预防性和预测性的方法,利用我们积累的数据和分析经验为客户创造更大的长期价值。我对数字化服务转型的进展和未来充满期待。”
江森自控正在通过OpenBlue PSA计划性保养服务解决方案为冷水机组服务树立新的标杆,并将继续为客户创造卓越的价值。在大数据的支持下,江森自控一线服务工程师将能够转变客户服务优先事项——从专注于故障维修转向更主动、更高效的基于结果的服务。其中包括针对紧急事件做出快速反应,并在冷水机组机房出现故障之前及时发现潜在问题。

江森自控OpenBlue远程智联服务解决方案系统界面图
这些功能以及自动生成的详尽报告将有助于客户了解资产健康状况,提高设备性能的可见性,并改善预算规划流程。基于对冷水机组设备的深入洞察,江森自控已帮助客户将计划外紧急维修数量平均减少66%,并将维修时间缩短了65%。
利用基于机器学习和人工智能的先进分析技术,江森自控OpenBlue数字化平台不但能够监控冷水机组的健康状况,而且能够追踪机房运行效率。OpenBlue数字化平台可主动追踪整个系统和单个资产(如与互联负载和天气数据相连接的冷水机组)的性能数据,并生成深度洞察,建筑物业主和设施管理者可以基于这些数据制定决策。此外,OpenBlue数字化平台还可以通过远程追踪检测影响冷水机组性能的异常状况,如温度接近临界值、运行热力学参数波动以及管道堵塞等,并快速解决问题,而不必等到下一次计划保养期间才发现这些问题。
###
媒体垂询,敬请联系:江森自控企业传播部 宋佳宁
邮箱:ashley.song@jci.com






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)