高效助力碳减排 江森自控约克YZ磁悬浮冷水机组全新升级

分享

(中国上海,2021年4月26日)近日,全球智慧、健康、可持续建筑领导者江森自控宣布,旗下约克 YZ磁悬浮变频新冷媒离心式冷水机组全新升级,单机头最高制冷量达到1500冷吨,是目前行业内制冷量最大的磁悬浮离心压缩机。升级后的产品提供更强劲的制冷能力,为行业树立了新的标杆,同时,通过实现更高能效,进一步助力减少碳排放,推动可持续发展。

约克YZ系列最初于2018年发布,它承载了江森自控约克品牌在暖通空调行业的历史积淀,历经多年研发设计与测试验证,集磁悬浮、变频、新冷媒三大核心科技于一身,拥有多达近100项专利设计。在江森自控,可持续发展是一切行动的核心,约克YZ系列以创新技术实践可持续发展理念。自发布以来,该系列产品因其创新理念、可靠性能以及对可持续发展的贡献而屡获殊荣。近期,在刚结束的2021中国制冷展上,约克YZ 单机大冷量磁悬浮离心式冷水机组荣膺“创新产品”奖。


全新升级的约克YZ磁悬浮变频新冷媒离心式冷水机组,在2021中国制冷展上亮相,并摘得“创新产品”奖

约克YZ系列的高能效和出色的环保性能一直受到客户和行业的广泛肯定。约克YZ磁悬浮变频新冷媒离心式冷水机组应用具有超低全球变暖潜值(GWP)的环保冷媒R-1233zd(E),有效降低对环境的影响,从而真正实现全生命周期的低碳排放。结合全球首款双绕组变频电机驱动器的发布,约克YZ磁悬浮变频新冷媒离心式冷水机组凭借自我革新的变频技术,在能效表现上不断自我超越。截至目前,该系列产品已累计向全球输送超过30万冷吨舒适冷量,每年累积帮助全球减少超过23万冷吨碳排放量。

新一代约克YZ磁悬浮变频新冷媒离心式冷水机组也沿袭了YZ系列在控制和运行上的敏捷高效。通过简化制冷系统,让控制更简单,断电重启时间最快仅需26秒,可使机组在突发断电的情况下,以更快的速度重启,快速恢复至断电前的运行状态;其高速直驱的设计,相对于传统齿轮传动,可减少近80%的运动部件,无需润滑,运行更平稳,从而提高可靠性,减少维护成本。

集众多新科技于一身的约克YZ磁悬浮变频新冷媒离心式冷水机组设定能效新基准,重新定义可持续。江森自控副总裁兼中国区总经理朱永焕表示:“在江森自控,我们坚持创新,坚持以能效为本,践行可持续之道。约克 YZ系列整合领先技术、极致能效和可持续理念,在数据中心、医院、酒店、办公楼等场所广泛应用,通过发挥其能效优势,不断推动实现碳中和目标和可持续发展。”

媒体垂询,敬请联系:
江森自控企业传播部 宋佳宁
邮箱:ashley.song@jci.com

分享