江森自控推出全新YGWE-HP全温型螺杆式水/地源热泵机组
全面满足医院、酒店和办公楼等不同类型轻商建筑的需求
(中国上海,2020年12月15日)近日,全球智慧和可持续建筑领导者江森自控推出全新的约克YGWE-HP全温型螺杆式水/地源热泵机组。YGWE-HP机组采用约克GT螺杆压缩机,通过在设计、性能、配置等方面的全面提升和技术创新,可在20-65摄氏度的全温度范围内高效运行,能够广泛满足各种供暖末端,且能效超越国家一级,比传统高温热泵的ACOP高出20%。
全新约克YGWE-HP全温型螺杆式水/地源热泵机组
双工况设计,全温型机组核“芯”
江森自控旗下约克品牌在螺杆市场的布局已近四十载,在螺杆式机组的研发与制造领域有着丰富的经验积累,凭借多年技术沉淀将螺杆式压缩机的品质提升到新高度。YGWE-HP应用约克高效环保的GT压缩机,以更强大“内芯”,实现自我跃进。
约克YGWE-HP的核“芯”全温型压缩机,采用制冷热泵双工况设计。不同于传统低温压缩机和传统高温压缩机的单工况设计,它采用可变内容积比技术,可使压缩机在制冷及制热全工况下,均保持较高的等熵效率及容积效率。此外,它还采用了灵活可变的平台化设计,并且其专利消声结构设计可显著减小压缩机的排气脉动和噪声,运行更静、更稳,满足医院、酒店和办公楼等不同类型轻商建筑的需求。
实现水温范围和能效的超越
约克YGWE-HP可在20-65摄氏度的超宽水温范围内运行,全面超越传统低温热泵与传统高温热泵。65摄氏度的最高热水出水温度,可广泛适用于各种供暖末端,而在供生活热水应用时,更可有效灭活多种菌群,助力创造卫生洁净环境。
约克YGWE-HP全温型螺杆热泵ACOP高达6.1,超过国家一级能效。此外,标准空调应用单制冷工况可达到国家二级能效。在制冷制热双工况下,YGWE-HP均能都保持高效率,降低运行费用:和高温型热泵相比,年运行成本可节省高达20%;和低温型热泵相比,年制冷运行成本可节省高达5%,年制热运行成本可节省高达10%。YGWE-HP制冷剂充注量更低、保护功能更全面,此外,秉承GT压缩机接近零故障率优质基因及无易损件的双螺杆设计,机组运行更稳定,维保费用更低。
冬季更温暖,夏季更节能,约克YGWE-HP将助力不同类型轻商建筑打造舒适、健康、节能的空间。
媒体垂询,敬请联系:
江森自控企业传播部 李学春
邮箱:leon.li@jci.com






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)