江森自控楼宇自控系统Metasys® 发布11.0版本

分享

三大升级重点进一步优化楼宇管控效率和用户体验

(中国上海,2020年10月28日)今日,全球智慧建筑科技与解决方案领导者江森自控正式推出新版本楼宇自控系统Metasys® 11.0。Metasys® 系统在1990年面市,三十年以来持续优化与升级,帮助全球用户应对愈发复杂的楼宇管理问题,不断满足其日益多元的需求。 

2013年,江森自控重新构想楼宇自控系统,通过Metasys®为用户提供强大的智慧建筑系统集成平台。具有重要意义的全新一代Metasys® 11.0在网络安全、硬件现代化升级、自我检测方面进行更新升级,提供清晰的现代化升级改造路径的同时,可进一步提高建筑的智能运营效率,不仅可识别并解决建筑内的各种问题,还能进一步有效优化系统性能。

江森自控楼宇自控系统Metasys® 11.0版本
江森自控楼宇自控系统Metasys® 11.0版本

多重保障,增强网络安全

在新版本中,应用服务器软件符合FIPS 140-2标准并支持ADFS双因素身份验证,能阻挡未经授权的访问,防止客户的财务和声誉损失、系统中断和其他不良后果,全面保障安全。Metasys®屡获殊荣的网络健康仪表板也得到更新,可帮助管理员了解和解决潜在问题。

扩展新型号,硬件现代化升级

江森自控针对Metasys®网络控制引擎和设备控制器家族不断推陈出新,以增强系统性能和安全性。2019年问世的Metasys®10.1版推出了SNC系列网络控制引擎,11.0版又引入带有板载显示器/键盘的全新SNC型号,并为全部SNC添加第二个以太网端口。所有SNE和SNC系列网络引擎都符合FIPS 140-2的1级标准,并支持BACnet协议18版,以改进与第三方BACnet设备的互操作性。

界面及套件改进,提高故障排除效率

依托引入多项新功能的用户界面,Metasys® 11.0版可以帮助操作人员轻松识别和排除问题,降低网络安全风险,贯穿从故障检测、故障诊断、显示信息,到发送通知和添加/删除/配置对象的各个环节。例如:在故障检测方面,新版本能识别并列出与楼宇系统相关的故障;进行故障诊断时,可提供关于发生故障和故障持续时间方面的信息以及纠正措施建议,并根据故障严重程度改进。

Metasys® 11.0版的工具套件也进行了许多重大改进,以简化软件管理,并帮助客户、控制工程师、安装人员和技术人员缩短配置时间。

与中国智能建筑产业共同发展

深耕中国市场多年,江森自控与本土产业共同发展。Metasys®楼宇自控系统已在中国各地实施落地诸多标志性项目,包括中国最高楼上海中心、上海浦东与虹桥机场、进博会举办场馆国家会展中心、武汉泰康同济医院、千岛湖阿里巴巴数据中心等等。

近年来,中国智慧城市发展不断深入。智能建筑是智慧城市的重要组成部分,江森自控将持续与相关各方合作,共同推动建筑数字化、智能化升级。在即将开幕的第三届中国国际进口博览会上,Metasys® 11.0楼宇自控系统将亮相江森自控展台,现场呈现对智慧建筑的实践与构想。 

江森自控
在江森自控,我们致力于改善人们的生活、工作、学习和娱乐环境。从优化建筑的性能,到提升环境的安全性与舒适性,我们积极推动和建筑相关的重要成果。我们在医疗、教育、数据中心和生产制造等多领域积极实践我们的承诺。江森自控在全球有105000名员工,我们拥有130多年的创新经验,我们是成就客户使命的力量。我们领先的建筑科技产品组合与解决方案包括 Tyco®, YORK®, Metasys®, Ruskin®, Titus®, Frick®, Penn®, Sabroe®, Simplex®, Ansul® 和Grinnell® 等品牌。更多信息,请访问公司网站:http://www.johnsoncontrols.cn/或关注官方微信“江森自控”。

媒体垂询,敬请联系:
江森自控企业传播部 李学春
邮箱:leon.li@jci.com

分享