江森自控全新发布第二代美洲动力AD网络摄像机

分享

江森自控全新发布21款美洲动力AD系列智能高清网络摄像机。

近日,江森自控的防灾与安全解决方案事业部全新发布21款美洲动力AD系列智能高清网络摄像机。从高端企业级应用的A系列,到高性价比、功能齐全的V系列和E系列,还有经济实惠的L系列,更首次推出1/1.8’星光级智能网络摄像机,可全方位满足不同客户的应用需求。

该系列摄像机采用更为简洁美观的全新外观设计,内置IVA智能视频分析功能,支持H.265视频压缩技术,帮助客户提升监控体验,有效节约成本。

江森自控全新发布第二代美洲动力AD网络摄像机

 

高清画质 · 不惧暗光

美洲动力AD智能网络摄像机提供卓越高清图像,支持H.265视频压缩技术,节省带宽和存储;搭载红外灯照明,具备120dB真实宽动态、真实日夜模式等功能,任何光照条件下都能确保高质量图像。

TWDR关闭
TWDR关闭

TWDR开启
TWDR开启

 

前端智能 · 灵活高效

美洲动力AD智能网络摄像机内置IVA智能视频分析功能,支持多种智能分析规则,包括人脸识别和比对、越线侦测、物品看护、人车数量统计、场景变更、虚焦检测等。通过自动分析捕捉的图像,摄像机能够快速检测到事件发生,触发实时报警,真正实现主动防控、高清取证及商业智能应用。

前端智能 · 灵活高效

 

易于部署 · 无缝集成

美洲动力AD智能网络摄像机支持ONVIF及泰科iAPI3和HAPI3开放协议,能与第三方系统及泰科旗下AD视频平台、exacqVision及victor VMS等视频监控系统和门禁控制管理系统无缝集成,助力客户搭建整体智能安防解决方案。

易于部署 · 无缝集成

 

安全保障 · 安心之选

美洲动力AD智能网络摄像机严格遵循江森自控网络安全保障计划的严苛安全标准,确保最高安全等级贯穿产品设计、研发、部署及应急响应的整个周期,满足各种复杂环境对网络安全的至高要求。

安全保障 · 安心之选

分享