江森自控企业级能效管理诊断平台2.0全新升级面市
助力用户轻松打造更加舒适、智慧与可持续的建筑环境
(中国上海,2019年8月27日)想象在未来的建筑内,用户只需通过一个移动应用程序,便可预订场地,依照个人喜好调节灯光和空调温度,并随时找到客户所在位置或会议室……这些功能均可由全新升级上市的搭载Companion应用程序的江森自控企业级能效管理诊断平台2.0轻松实现,为用户创造舒适环境,同时帮助业主实现卓越能耗管理,实现建筑可持续发展目标。
江森自控企业级能效管理诊断平台2.0基于云技术,集成了用户管理、资产管理及能源管理功能,满足不同用户的需求:
- 楼内用户轻触指尖,即可随手降低身边能耗;
- 设施经理可基于数据制定更加周全的空间与资产决策;
- 技术人员可快速了解建筑设备的问题与运行状态,并提供针对性的解决方案,相比传统的维护方式耗时更短;
- 业主可洞察全新的节能突破点,通过提高运营效率、优化空间利用,实现开源节流,最大程度发挥资产价值。
基于人工智能、机器学习,以及Microsoft Azure云平台分析技术,江森自控企业级能效管理诊断平台2.0增加了预测性管理、空间优化等全新功能。它独立于建筑自动化系统、基础设施和服务提供商,可与现有技术或系统叠加使用。用户无需从零开始构建,即可享受全新体验。目前,该技术已被应用于全球包括大型银行和数据中心在内的1300多个建筑,其中亚太地区占比约 60%。
江森自控亚太区系统集成总监马端宁表示:“此次全新升级的江森自控企业级能效管理诊断平台2.0为中国客户带来了更加智能的服务体验,已被应用于工业园区、数据中心、商业楼宇等复杂建筑空间,进一步提升新建建筑和既有建筑的能源和运营效率,支持中国智慧建筑产业的加速发展。”
江森自控亚太区数字解决方案总监Samit Sen表示:“江森自控企业级能效管理诊断平台2.0提供的是一套可扩展的智慧解决方案,将帮助客户在设施管理和数字化转型过程中实现飞跃。它不仅有助于客户实现可持续发展目标、提高工作效率,还能帮助业主制定更加全面的决策,找到运营过程中的突破口,利用平台先进功能,提升租户体验。随着亚太地区市场的日益发展,客户需要的是面向未来的平台,以及主动响应并提供解决方案。我们期待江森自控企业级能效管理诊断平台能帮助我们的客户解决建筑运营过程中的问题。”
作为江森自控企业级能效管理诊断平台的一部分,Companion应用程序可在iOS 和安卓系统内下载。目前支持中英双语操作界面,未来还将提供更多语言选项。
关于江森自控
江森自控致力于创造一个安全、舒适和可持续发展的世界。我们的105,000名员工倾力打造智慧建筑、高效能源解决方案和集成的基础设施配套,在全球150个国家积极实践建设智慧城市和社区的承诺。我们对可持续发展的关注,可追溯到1885年公司成立之初发明的室内电动恒温器。无论何时何地,我们都承诺帮助客户取得成功,并通过战略性地专注于建筑领域,为各利益相关方创造更大的价值。更多信息,请访问公司网站:http://www.johnsoncontrols.cn/ 或关注官方微信“江森自控”。






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)