深耕可持续发展|江森自控发布《2025可持续发展报告》
在江森自控,我们坚定不移的关注可持续发展,这一环境使命同样是一项强有力的商业战略,不仅能开辟新的增长领域、降低成本,还能帮助客户保留资本,将其用于投资、提升抗风险能力,并获取战略优势。点击查看最新的:江森自控《2025年可持续发展报告》
2025年可持续发展报告
我们最新发布的《2025年可持续发展报告》,重点介绍了如何通过先进的技术与服务,成功助力建筑行业降低碳排放并提升运营效率。
这让我们再次意识到可持续发展在建筑领域的战略价值,以及关键的创新解决方案如何帮助企业节能和实现脱碳目标。以下是三个重要方面:
1. 通过战略性可持续发展获取竞争优势
对于许多企业而言,建筑是可持续发展行动的核心。从办公楼、学校到医院、生产工厂,建筑占全球碳排放量的近40% 因此,建筑不仅是实现全球气候目标的重要抓手,同时也能带来新的商业价值。点击此处,了解我们如何帮助客户降低能源成本,实现更健康的财务状况 >
2. 让技术发挥更大作用
担心企业资源不足?您完全可以放心交给数据、软件和 AI 来完成这些繁重任务。我们的云端技术可提供优化建筑运营所需的全部数据。例如,渣打银行利用江森自控 OpenBlue 平台,在亚太地区多个办公地点实现了10-12% 的能源节约,仅半年便节省超过25万美元 的成本。点击了解如何通过 OpenBlue企业智能建筑云管理平台(OpenBlue Enterprise Manager)采取切实可行的措施,监测、减少和控制能源使用,同时加速碳减排进程 。
3. 提供实用且节约成本的解决方案
我们致力于通过成本节约型解决方案,为客户提供价值,带来业务盈利,同时加速气候行动。位于密苏里州的 West Plains Housing Authority(WPHA) 正与我们合作推进一项综合现代化改造项目,计划对 273 套低收入住房 进行升级,同时减少32% 的碳排放和40% 的用水量。预计每年可节省近20万美元 运营成本。了解更多项目详情 >
你知道吗? 仅在合同能源管理业务(performance contracting business)领域,我们迄今已帮助客户减少4100万公吨的碳排放,预计还将实现近90亿美元的能源和运营成本节约,通过战略性可持续发展创造业务成果和竞争优势。
在为客户和合作伙伴创造这些成果的同时,我们也在不断突破自身目标。截至目前,我们在2025年可持续发展目标的多个类别中已超额完成或达到承诺,包括自2017年以来实现温室气体排放强度降低56%,能源强度降低28%。我们很自豪能够跻身全球最具可持续性的企业之列,并期待利用技术创造卓越的商业价值,同时助力地球可持续发展。
欢迎阅读最新的 江森自控可持续发展报告 >






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)