可持续发展 | 江森自控荣膺应对气候变化的全球领导者
江森自控 应对气候变化的全球领导者
- CDP*授予江森自控气候变化领导力A等级评分
- 森自控在风险披露和治理类别获得A等级评分
- 江森自控在气候领导力方面位列全球前12%
- 这项认可凸显了江森自控在可持续发展领域不可撼动的思想领导者地位
近日,全球智慧和可持续建筑领导者江森自控宣布,因公司应对气候变化采取了积极的行动和战略,而被CDP(Carbon Disclosure Project)认可为应对气候行动思想领导者。
作为一家独立的非营利机构,CDP致力于打造真正可持续的经济,拥有着世界上最丰富的主要公司气候变化信息数据库。
Top 12%
江森自控在气候领导力方面表现位列全球前12%
江森自控因其在上一个报告年度内,在减少碳排放与缓解气候变化方面的实践,获得了气候变化领导力A等级评分以及风险披露和治理类别的A等级评分。在气候领导力类别,全球仅有12%的公司荣获A等级评分,江森自控位列其中。2020年,通过CDP进行环境信息公开的公司数量超过9600家,创下全新纪录,同比增长14%,自2015年《巴黎协定》签署以来增长了70%。
江森自控董事长兼首席执行官乔治•奥利弗(George Oliver)表示:” 被CDP认可为应对气候变化的思想领导者,彰显了江森自控在助力全球向低碳经济转型方面发挥的重要作用。未来十年是公司向可持续经济转型的关键时期,我们将带领全球10万名员工,继续坚定不移地打造一个安全、舒适和可持续发展的世界。”
近期,江森自控荣获“全球最具商业道德企业”称号,并荣登“2020年最佳企业公民100强”榜单。自2004年江森自控正式签署《联合国全球契约》以来,公司始终致力于实施与联合国全球契约十项原则相契合的业务运营计划和战略。目前,江森自控正在利用其行业领先的OpenBlue数字化平台,不断帮助客户与整个社会积极践行可持续理念。
近年来,气候领导力等级的竞争日益激烈,越来越多的投资者和买家要求公司在应对气候变化方面保持高度透明并采取积极行动。CDP的统计数据显示,在2020年,在515名资产总额达96万亿美元的投资者,125个资产总额达106万亿美元的主要买家,以及150多个购买力达4万亿美元的大买家要求下,已有数千家公司通过CDP进行了环境信息公开。
* CDP,全称Carbon Disclosure Project,是一个全球环境信息公布系统。CDP的评级,为机构投资者和利益相关者提供了一个工具,用于评估和跟踪企业为缓解气候变化所做出的努力。






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)