​ 夏热不知冬寒?江森自控:清洁供暖攻略已备好,请查收!

2021年7月9日

分享

江森自控亮相2021中国城镇供热-可再生能源高峰论坛,畅谈余热回收清洁供暖

2021年是“十四五”规划开局之年。规划纲要首次纳入“碳达峰、碳中和”目标,提出“推动能源清洁低碳安全高效利用”,清洁能源,将迎来新的发展机遇。

2021年也是实施《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021年)》收官之年。政府工作报告明确将“北方地区清洁取暖率达到70%”列为今年要重点做好的工作之一,如何在“双碳”目标新要求下加快推进清洁供暖,力争实现清洁取暖目标,已成为行业重点课题。

江森自控秉承可持续发展理念,积极推进中国市场余热回收清洁供暖应用。近日,江森自控就携余热回收清洁供暖解决方案亮相2021中国城镇供热-可再生能源高峰论坛,与业界同仁共探城市清洁供热之路,推动绿色低碳发展。

余热回收,实现城市清洁供暖

清洁供暖有多种技术路线可供选择,而不仅仅是简单的“煤改电”或“煤改气”。“十四五”规划纲要提出“因地制宜推动北方地区清洁取暖”,“因地制宜”,即充分结合当地的负荷特征与资源禀赋,尤其应注意统筹权衡规划项目的“经济成本”。

江森自控在此次高峰论坛上分享的解决方案,采用“余热回收”的技术路线,通过回收低品位工业余热,实现城市清洁供暖。

余热回收集中供热,是对工业余热的资源化利用,符合“循环经济”的特征,具有低成本的优势。近日,国家发改委发布的《“十四五”循环经济发展规划》便指出,要“推进工业余压余热、废水废气废液的资源化利用,实现绿色低碳循环发展,积极推广集中供气供热”。

江森自控余热回收清洁供暖解决方案

基于约克工业级离心式热泵,通过回收工艺冷却水、市政污水、地热等资源中的低品位工业余热,生产高温热水(供水温度范围:45℃至80℃),用于市政供暖。

可广泛应用于热电厂、企业自备电厂、市政污水厂、工矿企业及石油化工等领域。


卓越能效,助力“双碳”目标实现

在实现清洁供暖的同时,江森自控余热回收清洁供暖解决方案还可利用离心式热泵制热效率高的特点,帮助供热企业降低供暖能耗费用,实现节能、节水、减排目标,带来环境、经济及社会综合效益,为“双碳”目标作出积极贡献。

江森自控工业级离心式热泵全年综合性能系数ACOP高达6.21(污水源热泵),远超国家能效一级标准5.4(地表水式水源热泵机组能效等级),节能效果显著。主要产品包括电机驱动的YK系列单级离心式热泵、CYK系列双级离心式热泵及蒸汽驱动的TITAN™多级离心式热泵,单机制热量范围从5MW到30MW,供热温度从45℃到80℃。

典范实践,彰显节能降耗成绩

此次会议在山东烟台举办。在烟台市,采用江森自控 YORK热泵的烟台市热力有限公司套子湾污水源热泵集中供热站项目,充分展示了余热回收在集中供热、清洁供暖和节能降耗上的优秀实践。

 

套子湾污水源热泵集中供热站项目热泵机房俯视图

江森自控余热回收清洁供暖解决方案经典实践

为了满足不断增大的城市供热需求,响应“城市清洁供暖”的发展目标,烟台市热力有限公司协同套子湾污水处理厂,基于污水源热泵技术,以市政污水及再生水为热泵热源,通过电驱高温热泵系统,为城市提供清洁、高效的供暖。

 

江森自控为该项目一期70万㎡供热区域,提供了3台总装机制热量为31.5MW的约克离心式高温热泵机组。其中包括2台YK单级离心式热泵机组和1台CYK双级离心式热泵机组。


该热泵系统设计供热温度为50℃,冬季污水设计温度为12℃,极寒期温度为7℃。CYK双级离心式热泵机组可以确保在极寒期(污水温度7℃),供热温度达到60℃,从而保证热泵系统在整个供暖季提供稳定供暖。

电机驱动型离心式热泵余热回收集中供暖工艺流程

烟台地区供暖季为4个月,按热泵平均90%的供热负荷计算,该热泵系统单个供暖季可从污水中回收23.7万GJ的热量,相当于节约标煤9,000吨或燃气700万m³,减少的CO2排放量约为2.3万吨。环境、经济及社会综合效益显著。

“做好碳达峰、碳中和工作”不仅是中国对国际社会作出的庄严承诺,对我国经济高质量发展和生态文明建设更有着深远的意义。江森自控积极响应国家政策号召,通过技术创新,以卓越产品和可持续发展解决方案,助力实现城市清洁供暖,实践“双碳”使命,筑就美好生活。

分享