多机场协同管理?江森自控这样实践

2021年1月18日

分享

随着中国民航业的快速发展,跨省或省内统一成立多机场综合管理系统已成为国内机场运营管理模式的主要趋势之一。尤其是疫情背景之下,区内多机场之间协调资源、统筹管理已成为疫情防控现实需要。中国多机场综合管理系统建设,正迎来重大契机。

江森自控旗下泰科品牌拥有30余年国际机场安防保护经验,为300多家全球航空客户提供综合机场安防解决方案,可为当下的中国多机场综合管理系统建设提供标准化、国际化的发展思路。

下面,就以江森自控在中东阿曼三个机场的实践案例,详细阐释泰科CEM Systems如何使用统一安防系统管理平台,实现多机场协同管理。

阿曼机场
杜古姆、塞拉莱和马斯喀特国际机场

项目概况

阿曼机场管理和运营阿曼苏丹国所有民用机场,并提供综合的机场运营和机场设施管理。其愿景,是到2020年成为世界20大机场之一。

阿曼机场2019年运营状况,数据来源于阿曼机场官网

阿曼机场2019年运营状况,数据来源于阿曼机场官网

由于中东航空业的蓬勃发展,阿曼机场旗下的塞拉莱国际机场、杜古姆国际机场、马斯喀特国际机场均经过重新开发扩建,增设先进设施和新型技术。

阿曼机场旗下的塞拉莱国际机场、杜古姆国际机场、马斯喀特国际机场

客户需求

为了保护旅客、航站楼及外围建筑,阿曼机场需要技术成熟、完全集成的安防解决方案,不仅融合最新科学技术,同时系统韧性必须久经验证。

经过严格甄选,阿曼三个机场选用泰科CEM AC2000作为统一的安防管理系统,共享通用的安防基础设施,最终实现高效协同联动,大幅提升安防保障。

泰科CEM AC2000

"我们在三个机场统一选用了泰科CEM AC2000安防管理系统。CEM Systems的灵活性和卓越品质是其适用阿曼机场的关键因素。我相信我们已为中东地区无缝的、一流的机场安防管理设定了全新行业标准。"

阿曼机场安防系统负责人Ali Baqheri

解决方案

选用系统
CEM Systems AC2000机场安防管理系统

保护门禁数量
为3个机场6000多道门/点位提供安防保护

CEM智能读卡器和控制器
S610e DESFire读卡器
S700 IP读卡器
S610f指纹读卡器
Emerald智能终端和emerald指纹智能终端
CEM便携式读卡器
eDCM 300门控制器

持卡人数量
30,000+ DESFire智能门禁卡

机场系统集成

  • 阿曼机场操作系统集成,用于故障集中查找和解决维护问题
  • FFT摄像机周界检测报警接口

强大的指挥控制中心
多机场综合管理系统首先需要打通跨平台子系统的协作联动,紧密融合各个安防流程,形成功能强大的控制指挥中心,实现资源和运力的及时调配。

机场系统整合
CEM Systems AC2000 Airport是专为机场设计的安防管理系统,可为整个空侧和陆侧区域提供强大的航空专用门禁控制。阿曼机场通过使用一系列强大的AC2000 Airport软件应用程序,进行复杂ID身份认证,优化机场访客管理系统,实现高度机场系统集成。

CEM Systems开放式架构能够无缝集成AC2000门禁控制系统与其他机场安防系统,包括视频监控、围界检测报警、中央“机场操作系统”等,确保迅速、高效、可靠地处理系统故障报警。

智能 ID 管理
阿曼三个机场均采用多层加密的CEM DESFire智能门禁卡技术,向3万多名授权持卡人提供最高级别的智能门禁卡安全保障,并使用CEM Systems AC2000 VIPPS(可视影像通行证制作系统)成功管理机场通行证的申请和识别。

AC2000 Visitors应用程序为阿曼机场提供了功能强大的工具,用以监视、控制访客和临时工作人员的ID门禁。如记录“访客名称”之类的信息,完成访问后,便可回收门禁卡,从而提升机场ID中心的工作效率。

AC2000 Visitors应用程序

机场运营协助
CEM Systems智能IP读卡器能够实现登机廊桥监控,启用登机办票柜台,控制行李输送带,协助管理乘客流量。它还为阿曼机场提供了航空专用的门禁模式,即乘客模式。乘客模式控制单门或互锁门的开启时间,可根据特定航班时间设定,打开/关闭登机口门。

CEM Systems智能IP读卡器

CEM读卡器易于使用的液晶显示屏能够显示智能信息,帮助机场工作人员和航空公司轻松控制乘客流量,管理入境流程。

统一的门禁管理体系

世界级一流机场必须应对日益上涨的旅客数量和不断增设的建筑设施,统一化、标准化的门禁管理体系无疑将使多个机场共享安防基础设施,大幅节约运营成本、提升运营效率。

统一门禁管理
CEM Systems系列智能IP读卡器(S610e, S700读卡器)和门控制器安装在阿曼的三个机场,提供安全可靠的门禁管理。CEM智能读卡器配有离线门禁卡验证数据库,可以存储20万条持卡人记录和5万条离线处理记录,确保零系统停机时间,防止数据丢失,提供系统可靠性。

CEM Systems系列智能IP读卡器(S610e, S700读卡器)

仅马斯喀特机场新建的一号航站楼就安装了3000 多台CEM IP门禁卡读卡器,统一管理空侧/陆侧位置,包括45个出入境口岸、9个飞机廊桥和82个出入境柜台;同时保护着超过30,000平方米的外围附属设施,如新建的高空中交通管制(ATC)塔、飞机机库、货运和机组设施大楼,以及新建的民航公共管理局(PACA)总部枢纽大楼。

CEM IP门禁卡读卡器

杜古姆国际机场最近还采购CEM Emerald触摸屏终端,提高安全保障水平。Emerald集门禁读卡器和控制器于一体,具有完全集成的IP语音对讲系统、以太网板载电源技术,以及一系列智能机场应用和操作模式。

在机场临时入口等没有电源和通讯的施工环境下,CEM便携式读卡器可以启用ID门禁卡验证。阿曼机场现在利用便携式读卡器对三个机场的工作人员进行随机ID检查。

CEM Emerald触摸屏终端

集成生物识别
三个阿曼机场安装了1300多个CEM指纹读卡器(S610f和emerald指纹终端)。CEM 指纹读卡器采用集成软件注册流程,形成独特的三重安全验证(门禁卡、PIN 和生物识别验证),无需安装独立的生物注册解决方案,达到更快速、更准确的生物读取时间。

国内机场集团管理的机场数量越来越多,要满足四型机场的发展趋势,又要兼顾减员增效的经济压力,集中化管理和协同运营模式势必成为全新发展方向之一。而后疫情时代疫情防控的严峻形势,也使得多机场综合管理系统的建设,刻不容缓。

安全、高效、可持续,是江森自控应对中国民航发展趋势和疫情挑战所提出的价值主张。凭借丰富的国际机场运营经验,江森自控将以标准化、国际化的综合机场安防解决方案,为国内机场客提供强大助力。同时,江森自控也希望能以此,为保障疫后民航新常态下的未来旅客出行与机场建设运营,作出应有的贡献。

分享