为什么稳站暖通界C位的,依旧是它?

2020年6月19日

分享

有请暖通界C位担当闪亮登场

约克YZ变频磁悬浮新冷媒

离心式冷水机组

集变频、新冷媒、磁悬浮三大科技于一身
以高达近100项专利,重新定义了离心式冷水机组
它不站C位,谁站C位?
如今,YZ系列更迎来了全面升级
下面就看看
升级后的YZ到底get了哪些新本领
可以让它继续稳坐暖通界C位的“铁王座”

冷吨量高达 2020 Tons
从诞生之初
YZ系列产品的制冷能力
就已经是业界标杆
新升级的YZ,冷量范围有了更大的拓展
提供更强劲的制冷能力
把标杆,立得更高

最高提升至2020Tons最大冷吨量

YZ2

启动时间“跑”进26秒

新升级的YZ,快速启动时间仅需26秒
可使机组在突发断电的情况下
以更快的速度重启
26秒的新纪录,
对于稳定性要求极高的设施来说,
比如数据中心,意义更重大、更非凡

26秒启动时间

YZ3

磁悬浮压缩机更优化
YZ采用的磁悬浮离心式压缩机
其高速直驱的设计
相对于传统齿轮传动
可减少近80%运动部件
采用自有轴承技术
使机组运行更平稳高效
维护更简便、运营成本更低

YZ4

能效新基准
拥有三大科技的YZ,能效远超传统离心机
在AHRI标准工况下,新升级的YZ
满负荷效率高达7.3
IPLV高达12.2
不仅为能效设定了新基准
更给“可持续”带来了新定义

高达7.3满负荷效率

高达12.2IPLV

节能效果更显著
传统冷水机组通常无法在低于16℃时工作
而新升级的YZ,冷却水进水温度
可低至4.5℃
带来50%的显著效率提升

YZ5

独特的反置运行
当冷冻水出水温度高于冷却水进水温度时
机组会进入独特的“反置运行”
此时的机组耗功极低
与水泵的功耗在一个量级
同时水系统可省去水侧经济器,实现“自由冷却”
使得机组能够在更宽广的运行范围内输出冷量

YZ6

COP 效率可高达50以上

屡获奖项的YZ
为绿色地球做出更多的贡献
我们还在不断自我更新、自我挑战
一起来看看
YZ的那些数不清的荣耀

YZ7

变频、磁悬浮、新冷媒
时至今日
暖通界集此三大科技于一身的
依旧看YZ

未来已来
全新升级的
约克YZ变频磁悬浮新冷媒

离心式冷水机组
凝聚了江森自控约克百年专业技术和经验积累
以强劲性能、高效环保的解决方案
超越客户期望

YZ8

分享