CEM Systems 超越安防,通往未来智慧建筑

2020年10月26日

分享

江森自控旗下泰科CEM Systems营造无感门禁场景,打开通往未来智慧建筑的大门。

我们每天进出门禁可能不下10次,可能从没留意过小小的门禁读卡器发生了怎样翻天覆地的变化。但我们一定明显感受到响应时间变短了、操作流程变快了、管理人员变少了……这正是门禁管理科技日新月异的发展成果。

CEM Systems 超越安防,通往未来智慧建筑

江森自控旗下泰科CEM Systems专注门禁控制领域20多年,并与客户和业务合作伙伴合作,共同设计提供安防管理解决方案,帮助企业在不影响安全性的前提下提高运营效率。

在迅速变化的世界里,CEM Systems以功能强大且丰富的门禁控制和安防管理系统AC2000为集成平台,搭配全系列智能读卡器,提供安全、灵活、可扩展的安防解决方案。 

产品外观耳目一新、硬件功能不断扩展、软件应用日益丰富——CEM Systems凭借孜孜以求的探索与革新,营造无感门禁场景,打开通往未来智慧建筑的大门。

S610:2001年 → S700:现在 

 

想你所想 体验先行

CEM Systems产品设计充分考虑了用户与设备交互时的直观感受,为用户提供所需信息,解决用户可能遇到的问题。 

1. 操作友好

CEM S700智能读卡器不仅能够识别准入条件,提示“允许进入”或“错误区域”;还会提示门禁卡状态,如“门禁卡丢失或被盗”、“门禁卡即将到期”。 

CEM S700智能读卡器

而Emerald智能访问终端还可选配语音对讲功能,遇到紧急情况可以点击对讲图标请求人工对话,及时联系门禁管理员。

S3050 便携式读卡器广泛用于安保人员巡逻移动的多种场景,如建筑工地、公交汽车和火车站、空侧和陆侧边界等。安保人员可在没有电源的临时固定区域,验证持卡人是否被授权进入并记录在案。 

S3040:2014年 → S3050:现在

2. 读控一体

现在,读卡器与控制器合二为一已是普遍用户需求。持卡人在Emerald智能访问终端刷卡确认后即可进入应用程序,快速访问门禁系统,进行更改PIN码等常规操作。 

读卡器与控制器合二为一

Emerald还为安防管理人员提供更多实用程序,包括“最近刷卡”、“最近报警”、“刷卡和报警时间表”、“报警次数最多的设备”等。如“最近刷卡”详细列出终端刷卡信息,有助于安防人员掌握曾经进入或试图进入安防区域的人员清单,甚至对应显示持卡人头像。

Emerald还为安防管理人员提供更多实用程序,包括“最近刷卡”、“最近报警”、“刷卡和报警时间表”、“报警次数最多的设备”等。

 

忧你所忧 安全至上

随着智能门禁系统的逐渐普及,社会公众开始担忧数据泄露、隐私保护等网络安全问题。作为智能门禁的第一道关卡,门禁读卡器的安全等级正在飞速拔升。 

1. 离线存储

CEM 智能读卡器均自带离线数据库,可存储多达 250,000 名持卡者记录和 50,000 项事件记录。即使服务器通信暂时中断,门禁系统依然可以保持最高安全等级正常运行。 

2. 通信加密

CEM读卡器通过AES加密与控制器进行通讯,确保双向安全进出,同时支持第三方读卡器的OSDP安全通道协议。 

 

不止于安防 超前场景预设

不同于同质化的门禁控制功能,CEM特别开发了很多针对特殊场景的专属应用或超前预设的扩展功能,旨在更加契合用户的实际使用需求。

CEM特别开发了很多针对特殊场景的专属应用或超前预设的扩展功能

1. 集成楼宇控制

CEM AC2000安防管理系统能够集成视频监控、防盗报警、消防、楼控、对讲等系统,提供功能强大的指挥和控制中心。 

使用Emerald智能访问终端可与楼宇控制系统互相联动,对智慧建筑内的照明、空调、温控等子系统进行统一控制。 

同时,CEM已集成包括人脸识别、指纹识别、虹膜识别等多个生物识别技术,致力营造无感通行体验。其中,CEM S610f 指纹读卡器集成了全套指纹解决方案,无需使用门控制器或第三方生物识别设备或软件,是完成集成的生物识别和门禁控制读卡器。 

2. 机场定制功能

CEM还拥有专为机场定制的门禁控制和安防管理系统,能够实现机场员工管理、设备管理、登机和到达路径管理、行李区控制等功能,有效帮助全球数百家机场降低运营成本、提升经营效率。 

CEM拥有专为机场定制的门禁控制和安防管理系统 bts_body_cem11bts_body_cem_image

从智能门禁到智慧建筑,泰科CEM Systems始终坚持不懈改进端对端的集成解决方案,帮助用户超越门禁控制的原有界限,实现智慧安防的万物联动。

 

分享