NBA 惊现“超级锦鲤”简直了!
除了希腊怪兽“字母哥”开了挂,密尔沃基雄鹿队凭什么在本赛季 NBA 大红大紫?——世界上最先进的竞技馆,以及江森自控智慧建筑解决方案。
NBA 新赛季开始不久,全世界球迷注意力却转向北方工业小城密尔沃基。因为,一名被誉为杜兰特和“詹皇” MVP 接班人、被中国球迷昵称为“字母哥”的希腊裔球星扬尼斯·阿德托昆博开了挂的表现,率雄鹿队出乎意料地迅速占据联盟排行榜前列,各种对“字母哥”及球队深挖猛料层出不穷。甚至,球队时隔 41 年后将再次参加代表至高荣誉的“圣诞大战”。

球票卖疯了!
“到美国旅游,想要了解当地文化,得去现场看一场 NBA 球赛。”这是许多中国人的向往。可如今,许多美国人却越来越不愿去球场观赛。55 英寸电视、虚拟现实耳机和家庭影院,早已司空见惯,球迷们甚至不需要离开阁楼里的沙发,就能完全沉浸在比赛中。
这样的现况也是密尔沃基费哲论坛竞技场(Fiserv Forum Arena)和官方“智慧建筑”合作伙伴江森自控非常重视的一个挑战。
而事实证明,造价 5.24 亿美元、娱乐体验绝对世界领先的球馆于今夏落成并投入使用,让雄鹿队在本赛季一开头就走得挺顺。球迷都疯了,季票几乎卖光,打破历史纪录。

江森自控被选中以技术承包商的角色,从企业的角度来管理计划,协助设计、安装、集成、调试和服务技术系统、业务应用和支持基础设施。
密尔沃基雄鹿队总裁 Peter Feigin:
我们的业主方致力于建设一个作为体育和娱乐设施黄金标准的竞技场,同时也要推动整个地区的发展和社区经济增长。没有江森自控的合作和支持,我们不可能实现这些目标。我们与合作伙伴一道,为我们的家乡建设了一个不可思议的竞技场和一个不可思议的未来。

在费哲论坛竞技场内部江森自控的形象展示墙
江森自控在整个场馆实施了魔法,不仅改善建筑性能,减少能源消耗,并减少场馆的环境足迹。为的就是提供给球迷:一种超越身临其境的体验。

费哲论坛竞技场为雄鹿队球迷带来超越身临其境的体验
身临其境超级游戏城
最先进的数字体验将是吸引粉丝前来的关键,让他们参与到各种活动中来,除了提供快速和可靠的连接到应用程序、互联网,以及内部的网络基础设施,新球馆还必须支持建筑系统和这些业务应用程序组合在一起,创建一个安全、舒适、操作高效的环境。
例如,摄像头被安装在整个空间各个角落,流视频可以直接从视频制作工作室被实时推送到主要的网络,或者在整个场地和新的中央悬挂全高清记分牌上,以最前沿的清晰度显示,这款全高清记分牌是 NBA 最大的记分牌之一。计分板和彩带板与围绕在计分板周围的扬声器一起,悬挂在座位区内的椽子上,确保了无缝的信息管理和传递。

新的球馆网络基础设施的设计是面向未来的,足够承载未来几十年的预期。这里有足够的带宽保障——团队安装了 258 英里的光纤和铜电缆,以支持赛场内的各种技术系统,这些电缆足够三次从费哲论坛竞技场通到芝加哥。连通性方面,为了避免附近的手机信号塔被淹没,已经安装了 WiFi 和大容量 DAS 网络,并将为 1.75 万名球迷提供同时连通性支持。网速可达到惊人的 20GB/s,足够每秒发送 10500 条视频。而其容量更是让人惊叹,在一场篮球比赛中,系统可以传输 72TB 的数据。

安保安防技术不输白宫
为保护球馆内的人员、网络基础设施和技术系统不受攻击,采取了多项网络安全措施。此外,访问控制定位很合适。整个系统包含超过 420 个监控门或控制门,以确保所有人员安全进入设备。对于 NBA 球员和密尔沃基雄鹿队的某些员工来说,生物识别虹膜和指纹扫描仪可以让他们进入特定的地点。
一旦进入场馆,球员、表演者和观众的安全就会从场馆运营中心得到监控,安保人员可以在这里实时查看位于整个体育场的 365 个高清 IP 监控摄像头,以及聚焦在观众座位和球员座椅所在的碗区、超密集的 2000 万像素摄像头。

操作员也对关键警报和比赛日系统有即时的了解和详细的信息来确保最佳和安全的粉丝体验。在整个场馆内,火警警报与场馆的视听系统集成在一起,以便在发生紧急情况时,火警警报向色带板发出信号,显示紧急信息,并通过扬声器播放预先录制的疏散信息。系统的设计也考虑到在紧急事件发生时对现场急救人员的协调反应。
此外,场馆运营中心使用 DAS 公共安全频率,确保通信设备在楼梯井、电梯、地下室、厚壁或屏蔽区等难以到达的区域继续传输。

争先恐后进场享受至尊娱乐体验
现在,居然连许多外州的球迷都很想来密尔沃基看看雄鹿队了!因为球馆太舒适了。甚至,2022 年的全明星赛都已经向费哲论坛垂青。
无论是温暖度、制冷度以及噪音控制,都会影响舒适度。秘诀就是江森自控的空调设备和技术:三台约克 YMC² 磁悬浮变频离心式冷水机组被用来调节环境的温度,以及降低能量消耗和提高效率。

球馆内的空气处理单元的高效电子换向电机(ECM)风扇,可以输送大约 400 个家用炉的空气,降低功耗和碳足迹,并确保安静运行,使设备不会与赛事相互干扰。
连接所有设备的是 Metasys® 楼宇自控系统,控制和监控设备和系统的性能,并可以基于变量实时调整,例如实际出席每个活动的人数。通过预测分析,Metasys® 还可以识别比赛中关键时刻可能会出现的问题。
那么保安们都在干什么?那还用问,看比赛啊!

超越一座建筑:促进社区发展的催化剂
江森自控的建筑、商业和垂直市场系统都是在一个统一的、智能的基础设施上管理的,包括暖通空调、楼宇自动化、安全、照明、消防和信息技术。通过简化和优化场馆的运作方式,江森自控使雄鹿队能够更好地控制场馆的运营,同时也能给球迷带来更好的体验。这些创新和集成的技术提供了安全、安保、可持续性和连通性的组合,最大限度地提高了费哲论坛竞技场的球迷体验和建筑性能,创造了一个独特的娱乐体验。
一座“智慧建筑”——费哲论坛竞技场的落成,仅仅是个开始。在接下来的几年里,这个地区将被改造成密尔沃基市中心有史以来最大的发展项目,集娱乐、住宅、零售于一体和商业空间。而江森自控还与该团队和密尔沃基雄鹿基金会(Milwaukee Bucks Foundation)合作,推出了其他一些举措,旨在为密尔沃基居民建立一个更安全、更健康、更有活力的社区,不仅是在新场馆内和周围,还包括整个城市。
密尔沃基雄鹿队总裁 Peter Feigin:
雄鹿队和江森自控联手打造了一个智慧、可持续、高效的世界级“竞技场”,同时致力于为下一代打造一个更健康、更有活力的密尔沃基社区。

费哲论坛竞技场江森自控入口
江森自控与 NBA 联系紧密,在雄鹿队的费哲论坛竞技场之前,由江森自控技术承包的国王队 Golden 1 竞技场就已经轰动一时。而最近骑士队的速贷竞技场也刚刚宣布江森自控作为“智慧建筑”合作方。






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)