余热回收技术开启新一代能源迭变
科技暖男邓博士为你解说被忽略已久的新能源
寒冬凛月,比边吃炸鸡啤酒边看初雪更惬意的事情,大概就是宅在温暖的房间边看初雪边吃炸鸡啤酒。当南方同学疯狂羡慕北方小伙伴享受集中供暖下的舒适室温时,供热工程师们正在为能源问题尽心竭力。
对于北方地区而言,冬季是每年的能源消耗密集时段,历年来因为燃煤供暖所导致的空气污染在这个冬天因为“煤改气”与“煤改电”的深入贯彻而得到改善,在蓝天保卫战的呼声之下,几乎所有北方地区都开始用天然气与电力来替代过往以煤为主的化石燃料,后者是过去造成雾霾的重要原因,而前者却在大规模的过渡期中正面临能源短缺的问题。
那么,除了煤炭,天然气和电力以外,是否存在其他高效能源,可以担负冬季采暖大任?
在采访了江森自控技术专家邓伟鹏博士之后,我们重新认识了一种一直以来被忽略的重要能源:余热。

工业废水、电厂冷却水、地表水中含有的低温热能,其实是一种可以进行利用开发的重要能源,这种热能资源被称为余热。我国北方地区电力、钢铁、水泥、有色金属、石化等行业仍有约3亿吨标准煤低品位余热资源尚未利用。从这一层面而言,利用余热资源进行冬季供暖具有重要价值。

在发改委、住建部印发《余热暖民工程实施方案》中已经出现了前瞻性的规划:到2020年,通过集中回收利用低品位余热资源,替代燃煤供热20亿平方米以上,减少供热用原煤5000万吨以上。
由此,如何将工业生产中产生的余热资源进行回收用于供暖,将是减少煤炭消耗、保护环境与治理雾霾的一个全新思路。余热作为工业生产过程中所附带产生的热量,在过去一直被忽视。工业企业为了排放这些热量,往往使用冷却塔将低品位余热排放到大气环境中。这样不仅无法高效利用余热资源,反而要消耗额外的能量及宝贵的水资源。
余热资源根据不同的温度品味有不同的利用方式,其中低品位余热资源的一种高效利用方式是通过热泵来提升余热资源能源品味,将低品位(低温)热能转换为高品位(高温)热能,并将其用于城镇供热系统,提高能源利用效率。例如在电厂、化工等领域的工艺生产过程中往往会产生大量的工艺冷却水,而这种20℃-40℃的工业冷却水是非常合适热泵热源水,通过热泵技术,可以从低温热源中吸取热量,并生产50℃-80℃的热水用于居民供热。从而缓解城镇化过程中快速增长的供热需求与能源及环境压力之间的矛盾。

工厂余热回收集中供暖系统配置
作为全球多元化技术和工业领域的领导者,江森自控在余热回收领域与热泵技术方面均有领先优势,在上海世博项目、天津中新生态城项目,河北师大新校区项目,唐山热电厂项目、湖南长沙滨江新城等一系列重大余热回收供暖项目中,江森自控从10℃-50℃的各类低温热源中提取热量,生产高温热水用于民用供暖,平均实现节能效果30%以上。
余热回收集中供热技术,作为一种清洁供热方式,无疑将为中国集中供热事业贡献一份绿色暖意。






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)