家用中央空调的C位之选
家用水系统中央空调这么强!
科幻作品中的场景在我们这一代人极有可能成为现实。在可预期的技术突变背景下,如何确保家装设备选择的前瞻性?在雾霾及环境恶化的今日,家用水系统中央空调成为2018年悄然崛起的民用暖通市场新趋势之一。
传统的中央空调在民用市场普及已有十几二十年,通过化学制冷剂氟氯昂直接进入室内机与室内空气进行一次热交换,室内温度波动大,室内管道充满了氟氯昂,无色无味、充注量大,在室内挥发造成潜在健康隐患;温度落差大导致室内湿度骤降,从而使人体感干燥等等,使得普通消费者常常误以为实为“制冷机”的传统中央空调带来的“空调病”感受是不可避免的。
水系统中央空调过去百年间更多应用于更加复杂的摩天大楼等商用场合。随着中国出现独立住宅、大面积人居公寓的需求,已在制冷技术市场纵横百余年的约克YORK®品牌,针对民用市场的强烈呼声,近年来推出“家用水系统中央空调”,以“知冷暖、会呼吸、恒健康、极舒适、 享智能”的水系统中央空调为卖点,让消费者远离“空调病”,迅速受到市场的追捧。

水系统中央空调利用水作为制冷剂,无毒无害更加健康环保;换热方式为二次换热,小温差大风量,送风温度均衡,室内温度均匀上升或下降;柔风环绕,有效避免强风直吹人体、忽冷忽热;空气不干燥不潮湿,有效保持室内湿度在人体舒适的范围内,水润亲肤,真正实现恒温恒湿的舒适体感。
江森自控旗下的约克品牌拥有140多年历史,是全球最大的专业暖通空调与制冷设备制造商之一,也是公认的技术应用领域先导。自1883年发明世界上第一台冷冻机以来,约克品牌始终追求极致创新和杰出的稳定性,通过提供高品质、高效能、互联的设备,创造理想化的工作生活环境。
超宽稳定的运行范围
约克家用水系统中央空调,单凭一条 “稳定而超宽的运行范围”,就可以霸气地超越市场上大部分水系统中央空调厂商的能力。覆盖从-27度到48度的超宽稳定运行范围(不仅仅是启动温度那么简单),无论是炎炎夏日还是冷酷寒冬,约克品牌产品均可以稳定如一地运行。

稳定运行的背后,既有百年来对水系统中央空调技术的打磨,更有品牌的生命周期加速实验室(-25~60℃)、超低温实验室(-35~55℃)对每一个单品系列,模拟整年以及极端气候条件下的强负荷考验。
卓越的静音效果
约克品牌YVAG全变频风冷冷水/热泵室外机标准出厂噪音54分贝,最低运转音低至40分贝;YRFC卧室超静音室内机运转音低至19.5分贝, 关爱家人在于细节。

1dB 雪花飘落声
20dB 微风拂叶声
30dB 轻声絮语声
静音的背后,是强大而细致的技术专利和设计改良。从核心变频技术研发,到调整室外机冷媒环路设计、减低启停及运转噪音;针对电机、水泵、风机的振动传递,添加不同类型减震器;室外机内置消音器,减少机组启动时的冷媒流动声音;专利叶型风罩、反振颤型轴流风扇……百年间的技术变革,使得约克品牌的成熟系统,在每一个细节上表现突出。
制热高能效、低成本
买得起、用得起,是关注能效的中国消费者普遍需求,而约克家用水系统中央空调卖点之一,是制热高能效带来的低廉日常使用费用,一举改善以往装得起地暖或暖气片、用得心惊肉跳的感受。

约克自主研发的变频驱动变频核“芯”,变频调节范围从15%到120%,获得双一级能效认证;通过预融霜除霜技术在恶劣天气下实现百分之二十的能耗节约;安装约克家用水系统空调,相比燃气锅炉或大部分集中供暖可以节约一半以上的使用成本。对于每一个家庭而言,一个冬季的地暖使用费用,可以节约几千甚至上万的费用。
智能控制
一个现代家庭住宅包含了复杂的可见或隐秘的系统:从人类最早初的照明、空调冷暖系统,到生活热水系统、消防系统、防盗及安防系统、门禁系统、净水系统……智能化始终是最重要的趋势。

而约克家用水系统中央空调简洁和便捷的交互体验,可以实现空调、地暖二合一控制,冷暖切换联动,一键关机。即将实现微信远程控制家居冷暖及健康系统,加入人工智能AI算法通过采集人们使用过程中的大数据,了解用户的使用习惯及偏好,诸如舒适体感范围、使用峰谷期等,通过特定数学模型算法进行模糊运算,智能调控设备的运行参数,使整个系统维持舒适且节能的动态平衡状态,还可以提供主动售后服务功能。
我们传递的是一种更舒适、更健康、更节能、更安全、更智能的生活方式,约克家用水系统中央空调让我们的房子“知冷暖、会呼吸、恒健康、极舒适、享智能”!






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)