节能改造丨江森自控在数据中心的“小空间 大作为”
近年来,数据业务需求的爆炸式增长,推动数据中心的迅猛发展。2016年中国数据中心总数已达到75万个,机房面积达到500万平方米,年均增长率为23%,市场规模将突破160亿美元,呈现明显的“数量多、规模小、大型化趋势明显”的特点。
数据中心是一个复杂体系,除了计算机系统和通信、存储等配套设备,还包含数据通信连接、环境控制设备、监控设备以及各种安全装置,能耗接近工业建筑。如今,中国数据中心的总用电量已突破1000亿kWh,占到了全社会用电量的1.8%,甚至超过三峡发电站的全年发电量。

数据中心的能耗,一般使用 PUE(Power Usage Effectiveness)来衡量,即设施耗电总量与IT设备耗电量的比值,代表数据中心中IT设备每消耗一度电的情况下整个数据中心为了维持运营所需要耗费的电能的倍数。根据某高校对北京37座数据中心的调研,80%以上的数据中心PUE高于2。

《上海市数据中心能耗限额(DB31 651-2012)》对已投入使用的数据中心规定了能耗限额:

同时,也对新建数据中心,给出的单位能耗准入值和先进值都低于2:

可见,数据中心的节能改造具有广阔的市场。
随着计算机集成化程度越来越高,散热已成为数据中心建设必须重点考虑的问题。各种设备的正常运行对室内环境,尤其是温度的稳定控制要求极高,且需要全天候不间断的保障。在数据中心总能耗中,制冷能耗占比高达30%~45%!有效提升制冷系统能效,对于数据中心节能改造事半功倍。
江森自控基于长期的技术积累和大量项目实践经验,可以为数据中心客户提供量身定制的整体节能解决方案,帮助客户降低运营风险,提高系统效率,减少使用成本。
暖通空调系统节能
江森自控可提供变频驱动的冷水机组(含磁悬浮机组),具有卓越的部分负荷调节性能,可以达到理想的IPLV,非常适合数据中心热备份模式。变频机组的快速启动功能可使机组在断电后快速重启并达到设定的出水温度,有效保证数据中心的安全、稳定及高效运行。

在室外环境温度不太高时,带有自然冷却盘管的变频风冷冷水机组YVFA机组可以利用干盘管与室外空气的换热,在压缩机不工作的情况为数据中心有效降温,大大提高制冷效率,降低运行费用。
另外,利用热泵机组在为数据中心提供中温冷却水的同时,为其附属区域提供免费的热水,满足办公用房人员洗澡、食堂生活用水预加热和冬季采暖等需求,减少锅炉的使用,达到很好的经济效益和社会效益。

数据中心的制冷机房群控系统
在江森自控的整体解决方案中,数据中心的制冷机房一般按照制冷单元组进行配置,为相应的冷水机组、冷冻冷却泵、传感器、冷却塔、阀门等配置专职的控制器,只负责该单元内的设备逻辑及顺序启停,单元间互不影响。同时,为了应对紧急供冷的需求,自控系统直接或者通过数据接口监视蓄冷罐不同位置的温度,根据蓄冷罐的体积和特性计算蓄能状态和持续时间,并控制相应的水阀和水泵。另外,制冷机房群控系统可以实现安全的自由冷却模式控制及切换。

数据中心的弱电系统升级
对于各类设备,数据中心不是单纯提供放置地点,而须为其正常运行提供安全监视、电源供应及运行环境的必要保障。江森自控可以结合数据中心弱电系统的特殊要求,为其提供度身定制的最优产品、解决方案及服务,包括智能门禁系统、漏水报警系统、视频监控系统、消防安防系统、以及综合布线系统,满足数据中心设施的特殊要求,最大程度为客户创造安全、稳定、节能、智能化的运营体验。

作为值得信赖的合作伙伴,江森自控可提供专业的咨询服务和全套数据中心产品解决方案,并全面负责项目实施,有效降低数据中心的运行风险、成本风险和时间风险,打造“绿色数据中心”,大幅改善PUE,从而显著提升数据中心的整体效率。






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)