节能改造 | 商场节能“组合拳"
炎炎夏日,商场成为许多市民消暑纳凉的好去处。步入商场,凉风扑面而来,吹走了燥热,也吹开了钱包。舒适的购物环境使消费者身心愉悦的同时,也催生出更多“买买买”的欲望。除了你还未修炼成功断舍离,谁能料想,江森自控竟也是让你欲罢不能的“始作俑者”?
作为全球领先的一站式楼宇解决方案供应商,江森自控为诸多大型商场提供了包括冷机、空调箱、自控系统等一流品质的暖通设备,为商场的舒适室内环境保驾护航。同时,江森自控更加着力于提供高能效解决方案,降低空调系统整体能耗,为环保事业贡献一份力量。
近年来,随着经济的发展和人们生活方式的变化,商场的经营形态逐步从单一的售卖商品向休闲、娱乐、购物、餐饮一体化的方向发展,这种变化也决定了商场空调负荷越来越复杂多变。
数据显示大型商场内的照明能耗占40%左右,电梯能耗占10%左右,而空调系统的能耗占到了50%左右。根据江森自控在商场项目上的管理、运营、维护经验,江森自控节能工程商场空调负荷主要有如下特点:- 负荷类型多:大面积的幕墙应用在带来优雅外观的同时提高了日照负荷;室内充足的照明使顾客挑选商品无死角,也带来了大量的发热量;商场内人流较大,湿负荷也相应较高。
- 运营时间长:为了给顾客营造良好的购物环境,商场的空调系统在夏季一般要比其他类型的公共建筑早运行一周甚至更长的时间,相应的停止运行的时间也会更晚。大型商场一般上午十点开门,晚上十点关门,营业时间长达十二小时,商场的空调系统每日运行时间也会在十小时以上,在公共节假日里,商场的运营时间还有可能延长。部分业态如餐饮、影院等营业时间还会更长,且负荷量与商场整体负荷相差较大。
- 负荷变化大:商场内一般上午顾客较少,下午晚上顾客穿梭如流,不同时间段内热湿负荷变化明显;大型商场开敞式中庭使空气更便于上下流通,但也使很多商场温度分层现象严重,造成位置越低的楼层温度越低。
针对商场空调系统的以上特点,江森自控节能工程师在商场项目中打出组合拳,在制冷站,输配系统,末端系统等空调系统的各个环节有的放矢,针对空调系统进行整体优化,可以最大限度地降低商场空调系统的能耗。
在制冷站内,江森自控Metasys®系统采用一体化的机房控制策略,充分利用旗下约克品牌对制冷机的专业把控,对冷机、水泵、冷却塔进行统一控制,对冷机运行台数、冷机出水温度,水泵运行台数、频率,冷却水温度等关键参数进行调节,使制冷站能效值达到最优。运行时间越长,节能量越多。
在输配系统中,江森自控的流量平衡阀可以根据末端负荷变化情况自动调节控制范围内的水流量,有效避免不同区域过冷、过热现象,降低水泵的最大运行频率,减少输配系统能耗。
末端系统中空调箱是能耗大户,江森自控Metasys®系统将常用调节方式固化在DDC中,通过优化启停时间,变频控制风机风量,焓值控制新风量等调节手段降低末端系统能耗,系统调节效果不因调试人员差异而打折扣。
在各地实施的节能改造项目中,江森自控工程师深入了解客户需求、系统配置、现存问题,仔细分析设备运行数据,针对每一位客户设计定制化的综合解决方案,涵盖冷水机组变频改造、末端优化控制、新风系统改造、车库排烟系统控制、机房群控、热回收改造、水平衡与风平衡调试、照明系统升级、照明控制系统、车库智能监控系统改造、消防和安防改造等,项目实施后为客户节约了大量运行费用,节能效果得到了客户的广泛认可。
每个人心中都有一个夏天的颜色,在商场里,江森自控的夏天是蓝色的,冰爽的,节能的。






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)